Digi XBee® 3 Global GNSS LTE CAT 1智能调制解调器

Digi XBee® 3 Global GNSS LTE CAT 1智能调制解调器可帮助设计师、OEM和解决方案提供商快速实现无线连接和便捷的功能扩展。预先认证的Digi XBee 3 Global LTE Cat 1模块基于业界领先的技术,可灵活地在多个频率和无线协议之间切换。这些模块非常适合用于中等带宽(通常每月不足25MB)和低成本物联网应用。

利用Digi Remote Manager®,XBee 3 Global LTE Cat 1模块可通过中央平台轻松进行配置和控制。内置Digi TrustFence® 安全、身份和数据隐私功能,采用多层控制,可防范新的和不断演变的网络威胁。标准Digi XBee API框架与AT指令、MicroPython以及Digi XCTU® 简化了器件的设置、配置、测试以及功能的添加或更改。

特性

  • 集成的MicroPython可编程能力支持直接在调制解调器上自定义脚本编写
  • 2G和3G回退,确保连接
  • GNSS,用于精确定位服务
  • 透明和API模式可简化软件设计
  • MQTT支持Microsoft Azure和Amazon AWS
  • 通过FCC认证,并通过主要运营商的终端设备认证
  • 直接USB提供方便的PPP集成选项
  • OTA固件更新
  • 集成Digi TrustFence安全框架
  • 使用Digi XCTU和Digi Remote Manager进行管理/配置
  • 蓝牙®低功耗,用于信标、连接蓝牙传感器以及使用Digi XBee移动应用进行本地配置
  • 包括SIM卡,可随时在shop.digi.com上激活
Digi XBee® 3 Global GNSS LTE CAT 1智能调制解调器
发布日期: 2023-03-22 | 更新日期: 2024-09-18