该模块具有省电模式,可延长睡眠时间和电池寿命,非常适合用于低数据(通常每月不到5MB,延迟不重要)、低功耗、低成本应用。
结合DIGI 远程管理器®,可通过一个简单的中央平台轻松配置和控制这些模块。
内置DIGI TrustZone®安全、身份和数据隐私功能使用超过175个控件来防止新的和不断变化的网络威胁。
标准DIGI XBee API框架和AT命令、MicroPython以及DIGI XCTU®软件工具可简化设置、配置、测试、以及功能的添加或更改。
特性
- 一个硬件平台,用于支持多频段LTE-M/NB-IoT网络,与多家运营商集成
- 通过FCC认证和运营商终端设备认证
- 集成MicroPython可编程性,用于边缘计算
- MQTT支持Microsoft Azure和Amazon AWS
- 低功耗,已经优化,可延长电池寿命
- 使用XCTU® 和DIGI Remote Manager® 管理和配置
- 与DIGI TrustFence®安全框架集成
- DIGI XBee®透明和API模式简化设计
- 通过CE/RED认证和网络测试
- 2G回退/GNSS
- 蓝牙® 低功耗,用于信标、连接蓝牙传感器以及使用DIGI XBee移动应用进行本地配置
- 含SIM卡,可随时激活
视频
应用实例
零件对比
发布日期: 2023-03-13
| 更新日期: 2024-02-29