从今天开始,开启绿色新篇章

贸泽对环境保护的承诺,体现在我们以负责任的方式实践创新,并提供新品帮助工程师创造更美好未来的使命中。我们提供解决方案来解决环境问题,并尽量减少碳排放。

贸泽的目标

减少碳排放

节约用水

增加回收材料的使用

可持续发展措施和做法

  • TTI与FOS的全球可持续发展报告 
  • 支持多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案第1502节
  • 与制造商和ECIA协会合作,为客户提供冲突矿物 信息
  • 环境管理手册

    • 环境政策和目标

      贸泽电子致力于不断改进我们影响环境的工作流程,从而更好地保护环境,并遵守与环境保护相关的所有法规及其他监管要求,从而防止污染并节约使用资源。我们追求的是:

      • 减少碳排放
      • 节约用水
      • 增加回收材料的使用

      贸泽的环保政策涵盖全球各种相关的环保法律和法规。我们还与制造商密切合作,为客户提供符合相关环境法律法规的产品。

      作为电子元器件、设备及耗材代理商,贸泽设立了严格的识别体系以确保所售产品均符合环保政策。我们承诺通过制造商提供的认证文件,对元器件编号进行准确、可追溯的标识。此外,我们将执行严格的库存控制和谨慎的退货政策,防止将符合不同环保策略的产品混在一起。


  • 遍布总部园区的加水站
  • 总部园区的充电站
  • 有意识地使用环保材料并减少废品
    • 回收运输包装材料
    • 优化包装,减少浪费并降低成本
  • 贸泽在以太网供电 (PoE) 领域的出色表现,赢得了IBCon颁发的2024 Digie最智能直流供电建筑奖。
  • 贸泽已经选择IntegrityNext作为我们的社会责任和可持续发展合规平台。IntegrityNext合规数据库涵盖所有重要的环境、社会和公司治理 (ESG) 主题,并包含相关标准和法规。
一个人用笔在文件上写字,面前的桌子上放着小盆栽树

环保指令


    • 2013/56/EU指令 - 欧州议会2006/66/EC指令的修订版

      本次修订规定了无线电动工具纽扣电池和蓄电池中汞含量的豁免期,也针对助听器用纽扣电池做出了相关规定。

      含汞量低于2%的纽扣电池豁免至2015年10月1日。

      无线电动工具电池豁免至2016年12月31日。

      对于助听器用纽扣电池,应对其豁免进行重审并向欧洲议会和理事会提交报告

      含汞纽扣电池豁免于2015年10月1日到期,预计不会对助听器用纽扣电池的可用性造成问题。因此,无需延长2006/66/EC指令第4条规定的豁免期。

      欧盟议会2006/66/EC指令

      尽管一直都对电池有监管,现在更是加强了力度。

      电池中的铅和汞长期以来一直被视为环境污染物。欧盟于1991年就制定了相关的监管指令。2006年,欧盟通过了关于电池和蓄电池以及废弃电池和蓄电池的2006/66/EC新指令,并废除了91/157/EEC指令。

      禁令包括:

      1. 在不影响2000/53/EC指令的情形下,成员国应禁止在市场上出售:
        1. 所有含汞质量百分数超过0.0005%的电池或蓄电池,不论其是否已安装到设备上;
        2. 含镉量以重量计超过0.002%的轻便电池或蓄电池,包括已装在设备上者。
      2. 第1(a)款规定的禁令不适用于汞含量以重量计不超过2%的纽扣电池。

      这意味着电池汞含量低于5 PPM(纽扣电池为低于2%),镉含量低于20 PPM。此规定不同于RoHS指令中要求的含量。此外,电池或电池组上必须标有打叉的带轮垃圾桶。

      唯一的限制是不能用于军事和航空航天应用。总而言之,这一指令的主要观点就是:所有电池均需回收。

      贸泽立场

      电池制造商已经对他们的产品进行了去汞处理,并进行了相应的标识。尽管如此,由于大部分电池要么太重,要么存在空运风险,因此,无法销往海外。客户还应阅读制造商的数据手册,以确保自己选择的产品符合要求。

      欧盟指令和实用的链接

      2013年11月20日发布的2013/56/EU指令修订了欧洲议会和理事会关于电池和蓄电池以及废电池和蓄电池的2006/66/EC指令,涉及用于无线电动工具的含镉便携式电池和蓄电池以及汞含量低的纽扣电池,并废除委员会决议2009/603/EC。

      2006年9月6日发布的关于电池和蓄电池以及废电池和蓄电池的2006/66/EC,取代了91/157/EEC指令。

      有关电池和蓄电池的DTI网站



    • 关于持久性有机污染物 (POP) 欧盟法规 (EU) 2019/1021的声明

      贸泽电子严格遵守全球环境法规,包括持久性有机污染物 (POP) 欧盟法规 (EU) 2019/1021。

      POP法规列出了30余种受监管的持久性有机污染物。该指令规定,“所列物质的生产、投放市场和使用应受到[限制或]禁止,无论作为物质本身、在混合物中还是在物品 (article) 中。”因此,当法规制定者写下“article”一词时,其涵盖范围已包含“电子元器件”。此举是否出于本意,在ECHA未作指引前尚无定论。一种解读认为,立法者所称的“article”应为盛装这种物质的容器,如塑料瓶或油漆罐。

      数十年来,大多数国家已经禁止或管制了许多POP物质。诸如DDT和氯丹等农药(杀虫剂)是大部分POP物质的主要来源,这些物质绝不应该有意添加在电子元器件中。

      阻燃剂也属于受管制的POP物质,包括多氯联苯 (PCB)、六溴环十二烷、全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA)。生产商已将这些阻燃剂添加到消费产品(例如老式电视机外壳和汽车内饰)所用的塑料和泡沫材料中。欧洲化学品管理局在REACH法规中列管了其中两种阻燃剂:六溴环十二烷、双(五溴苯基)醚(十溴二苯醚,decaBDE)。

      该法规还对当前作为废弃物管理的库存物资进行了管控,旨在减少所有持久性有机污染物的库存,并在未来清理并消除这些受限物质。该法规还针对废弃物管理规定了废弃物库存限值,但并未像当前的RoHS和REACH等法规那样对物品中相关物质的均质含量进行监管。这表明此法规的监管对象是原料物质,而非物品本身。然而,任何含有POP物质的物品都属于POP废弃物。

      贸泽不出售任何此类POP物质,包括原料或混合物的形式。同时,由于该法规纳入了阻燃剂,贸泽已开始与制造商合作伙伴共同推进POP法规的合规事宜。贸泽将在其官网上发布制造商的相关信息,并在有新信息时更新声明。



    • REACH - 化学品的注册、评估、授权和限制

      REACH是一套覆盖范围极广的欧盟法规,可影响在欧盟开展业务的所有行业。它将化学品安全的责任交给了制造商,并规定整个欧盟采用一套统一的法规。这些法规的一个重要目标是鼓励,并在某些情况下确保用危险性较低的化学品取代高关注度 (SVHC) 物质,或者直接淘汰掉这些高关注度物质。

      SCIP是根据废弃物框架指令 (WFD) 建立的数据库,其中包含物品或复杂物体(产品)中的高关注度物质信息。

      自2021年起,公司在欧盟市场上投放的物品若包含REACH候选清单上的SVHC且含量超过0.1%(w/w),则必须通过SCIP数据库向欧洲化学品管理局(ECHA)提交这些物品的信息。

      REACH - 贸泽立场

      贸泽电子认可我们有责任根据REACH法规第33条,将制造商提供的SVHC信息传达给我们的客户。

      贸泽代理众多制造商丰富多样的产品。我们期望制造商能够制订符合REACH要求的健全环保计划,识别所有SVHC并提供安全数据表或其他说明文件,详细说明其产品的安全处理方式。

      自2021年起,贸泽已按照法律要求在欧洲化学品管理局注册,并积极从制造商处获取REACH合规信息。若其产品中的SVHC含量超过0.1%,贸泽会在SCIP数据库中进行申报。除了在SCIP数据库中申报外,当贸泽得知代理产品中存在SVHC时,还会将相关信息发布到我们网站上的产品详情页面,从而告知客户。

      由于贸泽代理的产品阵容不断扩大,部分产品的REACH状态可能无法立即在我们的网站上获得验证。请客户务必主动了解自己所选产品的环保合规要求,如果我们的网站上没有提供相关信息,请随时与我们联系。

      由于贸泽只是电子元器件代理商,我们无法就产品是否符合REACH规定来签署全球协议或做出全面声明。

      如需详细了解贸泽所代理产品的REACH状态,请发送电子邮件至 Environmental@mouser.com.

      如需进一步了解REACH法规,请访问ECHA网站。

      SCIP相关信息



    • RoHS

      注释

      RoHS修订版

      欧盟2011/65/EU指令针对欧盟2015/863指令进行了修订,纳入4种新物质,并于2019年7月22日起生效。这些物质(所有邻苯二甲酸盐)被视为REACH法规下的SVHC(高度关注物质),多数并未被电子元件制造商所采用。因此,许多制造商在更新其环境信息方面进展缓慢,进而导致我们网站上的RoHS状态更新有所滞后。本修订版还新增了第11类“其他”产品类别,这对我们客户的影响比单个元件更大。此外,根据RoHS 3规定,第9类监测和控制仪器指令自2021年7月生效,在此之前这类产品只须符合欧盟2011/65/EU指令。

      RoHS修订版

      欧盟指令2002/95/EC,即RoHS(有害物质限制)指令,于2011年7月21日被欧盟指令2011/65/EU(通常称为RoHS2)取代。影响电子元件采购的主要变化是,采用“CE”标志表示符合RoHS,并且结束了含铅陶瓷片式电容器的豁免规定。数家制造商针对取消这项豁免反应速度缓慢,但目前都已符合要求。除此之外,电子元件方面的变化不大。

      欧盟取消十溴二苯醚豁免

      欧盟最近发生的事件导致取消了对十溴二苯醚 (DecaBDE) 的豁免。DecaBDE是多溴二苯醚的一种,RoHS指令规定其限量标准不允许超过1000 PPM。因此,如果产品供应商指出产品符合RoHS却无豁免,这表示该产品符合十溴二苯醚规定。贸泽电子在我们的官网、装箱单和产品标签均上注明了免责声明。

      RoHS改变了世界

      RoHS(有害物质限制)是欧盟(EU)2003年1月27日颁发的2011/65/EU指令,该指令限制了在电气和电子设备中使用某些有害物质。该指令迫使欧盟成员国制定和实施支持该指令的法规。2006年7月1日之前,欧盟成员国都必须遵守此指令。该指令限制了在欧盟销售的EEE产品中六种有害物质的允许含量。这些物质分别为铅、汞、镉、六价铬、某些溴化阻燃剂 (PBB) 和多溴二苯醚 (PBDE)。欧盟关于限制有害物质的指令是近些年电子元件分销所面临的最大挑战。

      RoHS常见问题解答

      问:什么是RoHS?

      答:RoHS代表有害物质限制,是2011年7月21日生效的欧盟2011/65/EC指令《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》 的缩写(即RoHS指令)。本指令根据欧盟2015/863指令进行了修订,但任何声明均以2011年7月21日生效的2011/65/EC指令为准。

      问:是否所有制造商都将含铅 (Pb) 和RoHS/无铅产品视作常规产品,或者将含铅产品看作特殊元器件?

      答: 不是。大多数制造商正在向RoHS/无铅产品过渡。一些专注于军事和航空电子领域的制造商将同时提供这两种产品。但究竟还能维持多久就不得而知了。

      问:无铅和符合RoHS指令是一回事吗?

      答: 不是的。RoHS合规仅要求任何均质材料中的铅含量小于1000 PPM。“无铅”却没有明确定义,因此,每个制造商都要为其产品定义“无铅”标准。“无铅”可能意味着从“完全没有铅”到“铅饰面上没有铅”。“无铅”也不包括RoHS指令中定义的其他五种有害物质。尽管如此,一些制造商也会将其符合RoHS指令的产品称为“无铅”产品。如果你打算使用无铅产品,需要首先了解制造商对于“无铅”的定义。我们在将产品标记为符合RoHS指令时,已经考虑到了这些区别。

      问:什么是锡须?

      答: 在某些情况下,当用锡替代铅时,可能会长出一些类似胡须的丝状物,因此被称为“锡须”。有时,这些晶须的小部分会脱落并漂浮在电子设备中,导致产品短路。

      为了更好地理解锡须,您可以查看JEDEC和IPC锡须验收测试标准 (JESD201) 及缓解方法指南 (JP002)。相关链接如下所示:

      问:预计什么时候贸泽代理的所有“产品”均能符合欧盟指令2015/863修订版?

      答: 贸泽代理800多家制造商的400多万种产品。我们无法确定什么时候(或是否)所有产品都会符合该指令。我们正在努力识别符合RoHS指令的产品,但受到制造商尽职调查水平的限制,为确保产品符合要求,我们需要进行严格的尽职调查。部分制造商还没有推出符合该指令的产品;部分制造商则致力于向我们提供支持文件以证明其合规性。在声明产品符合RoHS指令的规定上,贸泽采取了非常保守的方法。我们认为保障贸泽在供应链中所担任的角色是我们的责任和义务。

      问:合规元器件对制造过程有着怎样的影响?

      答: 通常,焊接是在较高温度下进行的。但在制造过程中,有时可能需要完全修改焊接流程。因为制造过程五花八门,你必须清楚自己的要求。许多组织都有提供这方面的信息。

      问:贸泽是否遵守ISPM 15《国际贸易中木质包装材料管理准则》?

      答: 贸泽电子在运输时很少使用木质衬垫或托盘。如需使用这类材料,也只限于美国境内运输(运输部门有这方面的指示)。因此,我们认为我们不需要实施ISPM15。

      问:符合RoHS指令的元器件是什么意思?

      答: 这个图标是贸泽用于表示符合RoHS指令的标志。产品元件编号旁边有这个图标,意味着贸泽已经收到了生产商(即供应商、制造商)提供的证明该元件符合欧盟RoHS指令的文件(参见关于限制使用某些有害物质的2011/65/EU指令。)

      贸泽网站上发布的所有信息将取代我们的印刷目录、广告或其他出版物等材料中出现的相应信息。


      贸泽制定的RoHS相关信息

      贸泽 - 值得信赖的代理商

      贸泽电子的政策是,仅在满足特定要求后,才将产品标识为符合RoHS、RoHS豁免和/或RoHS不适用。具体定义如下所示:

      • “RoHS:合规性”,根据制造商文档判断。制造商已声明并记录遵守欧盟指令2011/65/EU有害物质限制 (RoHS)。
      • “RoHS: 认证豁免",根据制造商文档判断。制造商已声明并记录遵守欧盟指令2011/65/EU有害物质限制 (RoHS) 的豁免条款。
      • “RoHS:不适用”,由贸泽或制造商在确定产品不在RoHS或WEEE指令的范围内时指定,例如,非电动手持工具或电池。

      发布欧盟指令2015/863后,贸泽提供两个版本的RoHS合规性声明:原RoHS 2(即欧盟指令2011/65/EU),以及经欧盟指令2015/863修订的欧盟指令2011/65/EU。有些人将欧盟指令2015/863修订版称为RoHS 3,但它实际上是对RoHS 2的修订。之所以会使用两个版本,是因为医疗、监测和控制仪器行业有一个过渡期。根据欧盟指令2015/863,这些行业必须在2021年7月22日之前符合修订版。因此,我们将有四种RoHS产品信息弹出窗口:RoHS 2011/65/EU、RoHS 2011/65/EU(含豁免)、2015/863修订指令2011/65/EU和2015/863修订指令2011/65/EU(含豁免)。现在,医疗、监测和控制仪器已获得豁免,相关制造商已向贸泽证明符合经修订的RoHS。

      对于原始制造商已向贸泽提供了RoHS合规性明确客观证据的元件,我们将会声明其符合环保要求。我们在收到制造商提供的合规性声明时,会把它们发布到我们的网站上,客户可以在产品数据手册所在的产品页面找到这些声明。环境合规性应参照制造商提供的文件,而非代理商文件。

      贸泽不对产品进行任何测试,仅依靠产品制造商进行环境合规性鉴定。贸泽不作任何保证、证明或合规声明。贸泽关于环境合规性的所有声明均基于制造商文件。任何相关证据均应提交质量管理副总裁或产品运营总监,并自收到之日起至少保存4年。在从制造商处收到足够的证据,且任何库存或订购库存被确定为符合环保要求之前,我们不会对产品进行这类宣传或标识。我们决不会将库存加以混合。

      指令

      RoHS

      2015年3月31日发布的2015/863指令修订了欧洲议会和理事会2011/65/EU指令关于物质限制清单的附件二。

      2003年1月27日发布的2011/65/EU规定了在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令(即RoHS指令)。



    • TSCA合规

      美国环境保护局 (EPA) 近期在《联邦公报》上发布公告,宣布该机构拟限制使用异丙基磷酸苯酯 [PIP (3:1)] 和其他四种化学物质。这些最终规定已于2021年2月5日生效,并将编入CFR主题40第751部分E分部。

      PIP (3:1) 主要用于润滑油和润滑脂、涂料、粘合剂和密封剂、聚合物、胶片冲洗剂和液压油,也可用作塑料制品中的增塑剂和阻燃剂。欧盟REACH法规已将该物质列管,但目前尚未将其列为SVHC。该物质亦未列入加利福尼亚州第65号提案

      这些最终规定让电子行业措手不及。规定禁止对PIP (3:1) 和含有PIP (3:1) 的产品进行商业加工和分销,并列出了九项豁免。然而,这些豁免大多不适用于电子元器件行业。其中第三项豁免最接近电子元器件行业,具体为:

      • 以用于汽车和航空航天行业新零件和替换零件为目的的商业加工和分销,以及添加PIP (3:1) 的此类零件的商业分销;

      上述豁免仅适用于汽车和航空航天行业使用的零件。该豁免不适用于消费品,因此非专业电子代理商不能使用该豁免。

      贸泽电子已将此问题提交至电子元件行业协会 (ECIA),该协会也已开始与元器件制造商合作制定行业应对措施。贸泽将持续关注最新进展,并及时公布相关信息。目前,贸泽分销的产品并无PIP (3:1) 相关信息。

      2021年3月10日,EPA发布了一项为期180天的临时“无行动保证”令,并延长了公众意见征询期,就2021年3月8日禁令生效后新出现的合规问题征求行业意见。该禁令禁止加工和分销用于物品中的PIP (3:1) 以及含有PIP (3:1) 的物品。此举让相关行业争取到了更充足的时间来寻找可行的替代物质和货源。

      EPA在近期发布的规定中还加入了其他4种化学品。这些管控物质及其常见用途如下:十溴二苯醚 (DecaBDE) (CAS: 1163-19-5) 属于多溴二苯醚类物质,因此受RoHS指令管辖;六氯丁二烯 (HCBD) (CAS:87-68-3) 作为氯气的溶剂,运用在HCl气体等物质的生产过程中;2,4,6-三(叔丁基)苯酚 (2,4,6-TTBP) (CAS: 732-26-3) 在技术应用中用作稳定剂、自由基清除剂和抗氧化剂,例如用于燃料、液压油和润滑油中;五氯苯硫酚 (PCTP) (CAS:133-49-3) 曾用于橡胶工业,将该化合物添加到橡胶(天然橡胶和合成橡胶)中可方便加工。然而,EPA在2017年收到了橡胶制造商协会来函,表明其成员“目前不使用……PCTP制造在美国生产或进口到美国的轮胎”。

      2022年3月4日,EPA将TSCA法规中关于禁用阻燃剂PIP (3:1) 条款的合规期限延长至2024年10月23日,让业界能够有更多时间调查供应链并寻找替代品。

      如有其他问题,请随时与我们联系。您也可参阅ECIA网站了解业界新动态。ECIA网站的相关内容:https://www.ecianow.org/pip--3-1



    • 新WEEE指令

      2012年7月4日发布欧洲议会和理事会关于废弃电子电气设备的第2012/19/EU号指令(即新WEEE指令)。2012年7月,欧洲议会承认欧盟没有达到WEEE收集目标。这是由于大部分电子电气设备出口到第三世界国家,因此未被纳入成员国的电子电气设备回收计划。重新制定的WEEE规定了取缔出口WEEE的措施,也加强了回收工作,以求达到目标。

      WEEE - 所有相关法规的基础

      WEEE(废弃电子电气设备)是指2003年1月27日通过的关于WEEE的欧盟指令2002/96/EC。

      本指令规定了通过防止或减少WEEE废物产生和管理的不利影响来保护环境和人类健康的措施。

      本指令主要是为了防止产生WEEE,并促进对此类废物的再利用、回收和其他回收形式以减少废物的处置。

      也就是说不要把垃圾扔到垃圾填埋场 -- 做到100%重复使用或回收电子和电气设备。此外,该指令还要求制造商(欧盟称为“生产商”)为再利用和再循环提供资金,并达到再利用或回收的具体目标。该指令还要求产品标有“打叉的带轮垃圾桶”标志,并在文件中进行了说明。

      打叉的带轮垃圾桶 按照该指令制定的目标,欧盟各成员国还须制定并实施支持该指令的法规。欧盟成员国必须在2005年8月13日之前实施这一规定,但该指令的某些部分的实施被延期到2006年1月1日, 即WEEE中有关实际收集和回收的部分。但生产商注册和产品标记相关法规仍于2005年8月13日起生效。欧盟多数成员国都严格执行了这一指令。然而欧盟各成员国想要一家独大的希望和梦想终将会破灭。随着环保运动逐步进入高潮,环保已经不仅仅是欧洲的要求 -- 中国也加入了进来,并有望制定出满足甚至超越欧洲指定的标准。加州也制定了SB20和SB50方案,要求回收显示屏大于4英寸的EEE。其他很多州的立法机构也正在制定自己的版本。

      贸泽相关信息

      符合WEEE指令的电气和电子设备也在我们的分销范围之内。本指令几乎涵盖了所有使用电力运行的产品 - 无论是插入式的还是带电池的。贸泽库存的部分产品包括测试设备、烙铁、加热枪、UPS、电池充电器、ESD测试设备、焊料罐、发光放大镜等。

      指令

      2012年7月4日发布了关于废弃电子电气设备的修订2012/19/EU指令(即新WEEE指令)

      2003年1月27日发布的2002/96/EC规定了在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令(即WEEE指令)。


象征正义和权威的木槌特写,木槌部分浸没在肥沃的深色土壤中,周围长满了长着嫩绿叶子的植物

实用资源

  • 欧盟 - 欧洲化学品管理局 (ECHA)
  • 中国 - DCA网站上的中国RoHS
  • 行业协会和组织 - ECIA

    • 缩写   描述
      Ag  
      ASO   银/锡/氧气
      BFR   溴化阻燃剂
      BGA   球栅阵列
      Bi  
      BOM   物料清单
      Cd  
      CEM   合同电子制造商
      Cr (VI)   六价铬
      CRT   阴极射线管
      CSP   芯片尺寸封装
      DEFRA   环境、粮食和农村事务部
      DTI   贸易和工业部
      EC   欧盟委员会
      EEE   电气电子设备
      EIA   电子工业联盟
      ELV   报废车辆指令
      ESH   环境安全与健康
      EU   欧盟
      EuE   终端设备
      EuP   能源消耗产品
      HASL   热风整平
      Hg  
      IC   集成电路
      iNEMI   国家电子制造计划(又称NEMI)
      IPC   电子电路互连与封装协会
      ISO   国际标准化组织
      IT   信息技术
      JEDEC   电子设备工程联合委员会
      JEITA   日本电子信息技术产业协会
      LFS   无铅焊接
      LTB   停产前限时购买
      m.pt.   熔点
      MCV   最大浓度值
      MFG   制造商
      MIL   军事
      MLCC   多层陶瓷电容器
      MSL   湿度灵敏性等级
      NiAu   镍金
      OEM   原始设备制造商
      Pb  
      PBB   多溴联苯
      PBDE   多溴二苯醚
      PCB   印刷电路板
      PCN   产品变更通知
      PKG   封装
      PON   产品停产通知
      PVC   聚氯乙烯
      QA   质量保证
      RoHS   特定有害物质使用限制
      SAB   锡/银/铋
      SABC   锡/银/铋/铜
      SAC   锡/银/铜
      SAC305   锡/银3.0%/0.5%铜
      SAC385   锡/银3.8%/0.5%铜
      SAC408   锡/银4%/0.8%铜
      SMD
        表面贴装器件
      SME   中小型企业
      SMT   表面贴装技术
      Sn  
      TAC   技术发展委员会
      TCF   技术符合性文件
      VOC   挥发性有机化合物
      WEEE   废弃电气电子设备

手持一叠文件的人的特写