Microchip Technology 工业环境传感器演示板

Microchip Technology 工业环境传感器演示板是一款参考应用演示板,用于基于 ScioSense APC-1001J空气质量组合传感器的工业环境传感器。该传感器利用10BASE-T1S以太网通信用于工业物联网 (IoT) 系统。该技术促使从传感器到云端的完整TCP/IP集成,从而方便了后端维护、低延迟以及直接集成/安装。该软件架构独立于硬件,能够为各种Microchip MCU系列提供最大的适应性,并允许用户为传感器应用选择理想的方案。

该系统具有统一的接口,简化了传感器的更换,并确保与现有软件框架和API兼容,以便无缝集成具有串行接口的目标传感器。可以使用基于Curiosity纳米开发平台的Microchip快速原型设计 概念来快速组装硬件。

传感器数据可以本地显示在OLED显示器上。可以使用提供的Raspberry Pi软件和Microchip的10BASE-T1S加密狗通过10BASE-T1S以太网将数据传输到Raspberry Pi。使用Node-RED可以在触摸显示器上完成用例的实现和数据的可视化。传感器数据被转换为基于对象的格式,从而实现了系统的极高灵活性和可扩展性。网络IP地址配置由无线路由器的动态主机配置协议 (DHCP) 服务自动管理。

特性

  • 从概念到概念验证再到产品,快速启动
  • 模块化设计,易于扩展和再使用,适用于多种传感器应用
  • 展示开源软件LWIP-TC6 (MQTT、TCP/IP、10BASE-T1S) 的集成
  • API以快速、简单的方式将传感器、执行器或显示器与串行接口集成(最好安装在MIKROE板格式上,以便即插即用)
  • 标准MQTT客户端实现
  • 灵活且可扩展地集成现代边缘设备
  • 项目在安装到SAME51 Curiosity Nano评估套件 (EV76S68A)的 SAME51J20A 上运行
    • 该板放置在Curiosity Nano Base for Click boards™(AC164162) 的MCU插槽中
    • 使用MPLAB® X开发工具和集成软件开发平台MPLAB Harmony以及开源软件LWIP-TC6(包括MQTT客户端、TCP/IP 和10BASE-T1S驱动器)进行开发
  • ScioSense的APC-1001J 空气质量传感器使用APC1 终端Click Bundle (MIKROE-5908) 安装在第三个mikroBUS™插座上
  • APC-1001J传感器中的传感器数据显示在位于第二个mikroBUS插座上的OLED C Click (MIKROE-5545) 显示器上,当使用配有10BASE-T1S连接的Raspberry Pi 4 B上的GUI时,还可以显示其他数据(如警报)
  • 使用Microchip LAN8651 MAC-PHY以太网控制器可实现10BASE-T1S通信,该控制器基于放置在第一个mikroBUS插座中的双线ETH Click (MIKROE-5543) 板
  • 通过虚拟通信端口,传感器数据还可借助SAME51 Curiosity Nano评估套件的USB连接显示在PC终端上,其中数据以CSV格式传输
  • 在Linux®/Windows® 主机(如Raspberry Pi 4 B)上的Node-RED中轻松实现用例,例如:
  • 网络中DHCP自动IP地址管理的使用
  • 与Node-RED GUI的外部连接
  • 基于对象的网络系统功能实现,以实现最佳的模块化和可扩展性
  • 源代码可供使用,但需要 Microchip 的批准

应用

  • 消费电子产品
  • 工业
  • 家用电器
  • 32位MCU
  • 微控制器
  • 嵌入式软件
  • 有线网络
  • 物联网(IoT)的网关解决方案

系统示意图

框图 - Microchip Technology 工业环境传感器演示板
发布日期: 2025-08-27 | 更新日期: 2025-09-01