时间表
集成USB和Thunderbolt
Thunderbolt™ 3采用USB Type-C连接器,因此Thunderbolt 3端口也可用作USB 3.1端口。USB 4标准的定义与Thunderbolt 3完全兼容。USB 4的大多数电气规格均基于Thunderbolt 3。
集成图
Thunderbolt 3和USB 4比较
USB 4的最大数据传输速度与Thunderbolt 3相同。信号幅度和其他规格略有不同。但基本规格相同,因此USB 4的噪声问题与数据信号的问题相同,需要与Thunderbolt 3相同的信号质量护理。
对比图
预计的USB噪声问题
USB 4通信时,必须注意下图所示的两种噪声问题。第一种是辐射噪声,从电路板或电缆辐射到外部,影响外部器件。第二种是系统内EMC噪声,可干扰器件内的其他电路,从而导致故障和性能降低。
噪声问题示意图
USB 4通信时的噪声问题 - 1
•辐射排放:噪声从USB 4器件或电缆辐射的噪声问题。
USB 4通信时的噪声问题 - 2
•系统内EMC(Wi-Fi接收灵敏度下降):USB 4通信时来自数据信号的噪声干扰设备内的Wi-Fi天线,结果降低Wi-Fi通信灵敏度的噪声问题。
注:截至2020年2月,尚未提供能够进行USB 4通信的器件。因此,Murata使用Thunderbolt 3通信设备进行噪声评估,它的电气特性与USB 4的几乎相同。
USB 4噪声抑制措施
抑制USB 4通信时产生的噪声的有效措施:
•在主机和设备的差分传输线路上安装共模扼流线圈 (CMCC)。
•将CMCC放置在IC附近。
•选择CMCC位置,防止来自电线的噪声辐射。
这些关键点对于有效的噪声抑制非常必要。下方简化图展示了一个共模扼流线圈 (CMCC) 安装位置的示例,用于将器件和支持USB 4、USB 3.1 Gen 2、PCI Express和DisplayPort通信的主机结合在一起。
噪声抑制措施示例
辐射噪声测量
为了在PC内进行USB 4通信时模拟运行状态,PC连接到支持Thunderbolt 3、DisplayPort、以太网和USB通信的扩展坞。辐射噪声水平是从3米距离测量。
为了消除主机和设备以外的噪声,除了主机和设备外,连接电缆和所有设备均被屏蔽。
模拟图
辐射噪声测量
测量结果
在MHz或GHz频段内未观察到超过标准值的噪声。这使得Murata能够确保足够的裕度,Murata相信辐射排放对于USB 4来说不是问题。
测量结果
系统内EMC - 1
DUT概述(Thunderbolt 3兼容附加卡)
接下来,为研究系统内EMC的影响,Murata使用Thunderbolt 3兼容附加卡代替USB 4进行噪声评估。该附加卡仅包含一个Thunderbolt 3兼容IC。
关于配置(下方图1),PCI Express信号(8Gbps x 4通道)和DisplayPort信号(5.4Gbps x 4通道)输入到卡上的Thunderbolt 3 IC,Thunderbolt 3 IC生成Thunderbolt 3信号(20Gbps x 2通道),由Type-C连接器输出。
图1
系统内EMC - 2
评估对Wi-Fi接收灵敏度的影响
若要查看电路板电线辐射噪声的影响,仅DUT安装在屏蔽盒中,测量附近智能手机的Wi-Fi接收灵敏度(下方图2)。
在预计采用USB 4的笔记本电脑中,主流趋势是在主板上安装Wi-Fi天线,而不是在显示器上安装,差分线路和天线之间的距离预计约在5cm左右。因此,Murata使用5cm分隔的电路板电线和智能手机进行评估。(这模拟了笔记本电脑内天线和信号线之间的距离。)
图2
系统内EMC - 3
Wi-Fi接收灵敏度测量结果(无噪声抑制措施)
Wi-Fi接收灵敏度评估示例
Murata通过USB 4操作研究了对Wi-Fi接收灵敏度的影响程度(下方图3)。
进行各种数据通信时,Wi-Fi(2.4GHz频段)接收灵敏度水平下降约3dB。这可能是由于通信过程中产生的噪声干扰天线造成的。在该DUT中,未发现5GHz频段接收灵敏度下降。
图3
系统内EMC - 4
评估进入天线的噪音
评估进入天线的噪音示例
然后,Murata验证了进入附近天线的噪声水平。在该评估中,差分信号线和天线之间也保持了约5cm的距离。
在配置中(下方图4),Thunderbolt 3附加卡用作主机,Thunderbolt 3扩展坞用作器件。非定向天线放置在距离附加纸板上Thunderbolt 3信号线5cm的位置。从非定向天线发现附加纸板辐射的噪声。信号通信时,PCI Express、DisplayPort和Thunderbolt 3信号同时在附加卡上流动。
图4
系统内EMC - 5
进入天线的噪声的测量结果(无噪声抑制措施)
测量结果
Murata确定宽带噪声是由于DisplayPort、PCI Express和Thunderbolt 3在2GHz至4.5GHz范围内通信发生的,该噪声进入无线天线(下方图5)。
特别是,在Wi-Fi通信频段 (2.4GHz) 和sub-6通信频段 (3.3GHz) 中发生噪声。需要抑制这种噪声,从而稳定通信。
图5
系统内EMC - 6
测量近场噪声(无噪声抑制措施)
测量结果
若要找出发生噪声的位置,使用能够映射近场磁性的EMC测试仪测量电路板(下方图6)。通过执行各种通信,在附加纸板上的Thunderbolt 3 TX信号线路,PCI Express Gen3 TX信号线路和DisplayPort信号线路上传播宽带噪声。
这被认为是该宽带噪声从信号线路辐射到空间,并进入无线天线。因此,这导致Wi-Fi接收灵敏度和sub-6接收灵敏度降低。
预计在USB 4中也会出现这一问题,其电气规格与Thunderbolt 3的几乎相同。
图6
系统内EMC - 7
噪声抑制元件插入位置
根据先前的评估,Murata发现Thunderbolt 3通信时,来自PCI Express、DisplayPort和Thunderbolt 3信号线路辐射的宽带噪声降低了无线通信的灵敏度。
为此,Murata在作为噪声传导路径的信号线路上安装了NFG0QHB372 CMCC,用于抑制电线上辐射的噪声(下方图7)。
图7
系统内EMC - 8
接收灵敏度的测量结果(实施噪声抑制措施后)
测量结果
在信号线路上安装NFG0QHB372 CMCC(下方图8)将PCI Express、DisplayPort和Thunderbolt 3通信时的Wi-Fi (2.4GHz) 接收灵敏度改进了3dB(与未安装CMCC相比)。
图8
系统内EMC - 9
进入天线的噪声的测量结果(实施噪声抑制措施后)
测量结果
进入天线的噪声降低了8dB(下方图9)。必须使用进入的噪声的频率,让选择的元件能够抑制2.4GHz至5GHz频率范围内的噪声。
图9
信号波形检查 - 过程
眼图测量程序
因为共模扼流线圈用作信号线路上的噪声抑制措施,因此也检查了其对信号质量的影响(下方图10)。检查了Thunderbolt 3的信号。DUT输出Thunderbolt 3测试模式,并研究了通过CMCC后的信号质量。
图10
信号波形检查 - 结果
眼图测量
Murata研究了使用共模扼流线圈是否对信号质量有任何影响。DUT输出Thunderbolt 3测试模式,并查看了通过CMCC后的信号质量。
即使使用共模扼流线圈,信号波形质量也与滤波器插入之前相同,同时通过了Thunderbolt 3合格测试。
由于USB 4还使用相同的信号速度(最高20Gbps),预计将通过波形测试。
图11
结论
辐射噪声
•模拟USB 4工作环境,用于进行噪声评估。
•在30MHz至1000MHz和1GHz至18GHz范围内,辐射噪声不存在问题。
Wi-Fi接收灵敏度
•PCI Express、DisplayPort 1.4和Thunderbolt 3运行时,Wi-Fi接收灵敏度降低。
•尤其是在USB 3.1 Gen 2运行时,在电路板电线上发现了2.4GHz频段的噪声。
•预计在USB 4运行时也会产生相同的噪声。
•使用共模扼流线圈消除了Wi-Fi灵敏度的降低。
信号质量
•Murata建议通过NFG0QHB372HS2和NFG0QHB542HS2共模噪声滤波器实施噪声抑制措施,不影响信号质量。
社区论坛
Murata社区论坛提供具有各种讨论主题、流行博客和文章的可搜索内容。Murata的多学科市场支持团队定期查看,讨论未解决的问题,以便及时回答询问。论坛内容可供公众自由查阅。但是,用户必须登录才能提出问题或进行回答。注册免费。