Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™无线解决方案

Linear Technology/Analog Devices SmartMesh® IP™无线解决方案(属于Dust Networks产品系列)是各类嵌入式芯片和预先认证的PCB模块。这些模块配有经全面开发和现场验证的智能无线网状网络软件。SmartMesh无线传感器网络 (WSN) 具有超低功耗和超高数据可靠性 (>99.999%),可实现安全的无线通信。因此,可将传感器放置在严苛的工业物联网 (IoT) 环境中的任意位置。

SmartMesh IP网络由高度可扩展的自成形多跃点无线节点网格构成,无线节点称为智能微尘。SmartMesh智能节点和网络管理器的核心是Eterna IEEE 802.15.4e片上系统 (SoC)。该SoC采用Analog Devices高度集成的低功耗2.4GHz无线电设计。它还设有运行SmartMesh网络软件的ARM Cortex-M3 32位微处理器。

特性

  • 经现场验证:
    • 超过76,000个已安装网络
  • 易于安装和扩展:
    • 无需射频技能
  • 在多年运行过程中的无故障维护:
    • 10年以上的电池使用寿命可实现“无线”安装
  • 自优化网络
  • 网络性能的实时可视性
  • OTA软件升级
  • 全球射频免执照操作:
    • 用于全球部署的2.4GHz操作

SmartMesh IP

Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™无线解决方案

查看产品详情

Analog Devices SmartMesh IP产品基于6LoWPAN和802.15.4e标准,具有低功耗和>99.999%的数据可靠性,即使在恶劣、动态变化的射频环境中也是如此。SmartMesh IP网络包括用于收集和中继数据的智能微尘、用于监控和管理网络性能和安全的网络管理器以及用于与主机应用程序交换数据的安全设备。

SmartMesh IP智能微尘SmartMesh IP智能微尘是SmartMesh IP网络中的无线节点。它们连接到传感器/致动器并路由来自其他智能微尘的数据,同时保持低功耗。

技术资源软件API接口 – SmartMesh IP智能微尘串行API指南软件CLI接口 – SmartMesh IP智能微尘CLI指南

SmartMesh IP管理器一种EManager或嵌入式管理器,作为Manager-on-Chip™运行,接入点功能和网络管理算法均在SmartMesh IP 802.15.4硬件上运行。EManager支持在网络中使用多达100个智能微尘,非常适合用于低功耗网关操作。

技术资源软件API接口 – SmartMesh IP EManager API指南软件CLI接口 – SmartMesh IP EManager CLI指南

SmartMesh IP VManagerVManager是一种基于软件的管理器和单独的接入点智能微尘,它具有以下特性:
     • 实现大型网络 – 单个网络中多达50,000个智能微尘
     • 通过多个接入点提高带宽
     • 热故障切换网关冗余

VManager软件在x86虚拟机 (VM) 上运行,虚拟机可以安装在各种硬件平台上,从云服务器到基于x86的低功耗嵌入式处理器。VManager软件是作为由Linear Technology预编译并测试的VM应用程序而提供的,可以在VMWare或Oracle VirtualBox虚拟机上运行。

技术资源软件API接口 – SmartMesh IP VManager API指南软件CLI接口 – SmartMesh IP VManager CLI指南

SmartMesh IP入门套件

Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™无线解决方案

查看产品详情

Analog Devices SmartMesh IP入门套件包括评估SmartMesh IP的网络性能所需的所有工具,包括高可靠性、带宽灵活性以及安装的简易性。另外,该入门套件还提供器件集成和应用开发所需的如下元件:
  • 一个USB网络管理器 (DC2274A-A)
  • 一个USB接入点节点 (DC2274A-B)
  • 五个评估/开发节点 (DC9018B-B)
  • 一个Eterna接口卡 (DC9006A)
  • 一个Eterna QuikEval适配器 (DC9005B)
  • 附加的CR2032电池
  • 电缆

SmartMesh WirelessHART

Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™无线解决方案

查看产品详情

Analog Devices SmartMesh WirelessHART产品专门针对低功耗、可靠性、弹性和可扩展性是关键需求的苛刻工业环境而设计。因此,这些产品非常适合用于一般工业应用和特定于WirelessHART的设计。SmartMesh WirelessHART符合WirelessHART (IEC 62591) 标准,并具有同类产品中最低的功耗。

SmartMesh智能微尘和管理器是完整的无线传感器网络解决方案。SmartMesh将时间同步的通道跳跃链接层与基于Analog Devices Eterna®片上系统技术的硬件结合在一起以实现完整的无线网络解决方案,该解决方案具有以下特性:
     • 在最具挑战性的射频环境中具有>99.999%的数据可靠性
     • 具有>10年的电池寿命,可以在成本最低条件下将传感器放在任何位置
     • 具有加密、身份验证和消息完整性检查功能,保证网络安全
     • 完整的无线网状网络解决方案,不需要进行网络堆栈开发

采用128位加密的安全网格SmartMesh网络是最安全的可用网状网络之一。SmartMesh网络中的所有流量均通过端到端加密、消息完整性检查和设备身份验证进行保护。此外,SmartMesh网络管理器包含的应用支持安全加入网络、密钥建立和密钥交换。这些安全特性提供:
     • 设备身份验证:请从三个逐渐增强的设备身份验证级别中进行选择
     • 加密:基于AES的128位加密,具有多个密钥,确保数据的隐私性和保密性
     • 消息完整性检查 (MIC):传输的数据通过消息身份验证代码进行保护,以确保未被篡改 
     • 同步密钥转换:整个网络自动转换为新的加密密钥
     • 自定义密钥旋转:客户决定网络更换密钥的频率,用额外的网络流量换取额外的安全性

技术资源白皮书:   面向工业物联网的无线传感器网络验证SmartMesh IP是否能在工业物联网应用中实现>99.999%的数据可靠性

视频

技术文章

  • Understanding the Fundamentals of Earthquake Signal Sensing Networks
    Modern, low cost MEMs based ground sensing technology is now capable of measurements that are on par with traditional instruments. Using the wide range of Analog Devices products, a sensing device can be implemented to cater different seismic sensing applications.
    Learn More
  • Condition-Based Monitoring: The Wearable for Machine Health
    Condition-based monitoring (CbM) is the Industry 4.0 equivalent of wearable fitness devices. With the explosion of connectivity comes the opportunity to observe the physical world like never before and to see physical processes in action, in real time, in fine detail. Reduce unplanned downtime by understanding the aging process of equipment and machines.
    Learn More

  • How to Choose the Best MEMS Sensor for a Wireless Condition-Based Monitoring System – Part 1
    Learn More
发布日期: 2018-05-16 | 更新日期: 2024-06-27