通信
Matter是一种前沿连接技术,利用了如Thread、Wi-Fi®、以太网和Bluetooth® LE等多种传输方式的力量。Thread是一种基于IPv6的Mesh网络协议,在低带宽应用中遥遥领先,因此非常适合用于如智能插头和灯泡等高能效电池供电设备。Bluetooth LE可实现向基于Thread的网络无缝添加新设备,而Wi-Fi可以用在本地Wi-Fi覆盖范围内实现高带宽任务。当连接到主电源时,Thread设备充当路由器,扩展网络的覆盖范围并确保动态适应网络变化的自修复能力。
Nordic的参与
Nordic勇立创新前沿,积极参与Matter的开发并作出重大贡献。作为备受推崇的Thread 1.3认证徽章接受者,Nordic成为第一家获得这一殊荣的公司,让客户能够继承Thread产品的徽章,为Matter与Thread集成铺平道路。Nordic对进步的承诺远不止认证,公司还作为主要贡献者对OpenThread®堆栈发挥着至关重要的作用。凭借在蓝牙低功耗方面的专业知识,Nordic成为完美的合作伙伴,为那些寻求着手应用开发工作的人提供丰富的知识和经验。
了解nRF54H20
nRF54H20具有出色的处理能力、相当大数量的内存、一流的无线电以及最先进的安全性,所有这些都集成在一个紧凑的超低功耗SoC中。
智能家居市场
智能家居市场是一个充满潜力的前沿市场。其广泛采用遇到了意想不到的障碍,在过去几年里,该行业的增长速度落后于最初的预测。然而,随着行业领导者努力重塑智能家居生态系统,这些挑战也带来了变革的机会。
互联网协议
Matter正形成一股令人敬畏的力量,为在上构建应用奠定了坚实的基础。它支持不同设备和生态系统之间的无缝互操作。Matter起源于著名的互联网协议 (IP)——连接全球无数家庭和办公室的网络层。利用IP的广泛采用,Matter为一系列互连设备和服务提供不同级别的互操作性和安全性。
协议
Matter提供一套专注于革新应用层的无线技术。Matter赋予设备功能,包括蓝牙LE、Thread、Wi-Fi和以太网等。Matter为增强连接性铺平道路,预计将集成其他支持IP的协议,如蜂窝。
开发硬件
使用nRF52840 DK、nRF5340 DK或nRF7002 DK工具打造前沿Matter产品。这些开发套件提供各种特性和功能,用来实现对片上系统 (SoC) 功能的充分利用和测试。通过方便的接头和边缘连接器,可以轻松访问所有模拟和数字接口和GPIO。凭借板载SEGGER J-Link,在调试期间可以轻松编程、调试和获得实时操作系统 (RTOS) 意识。
拓扑监视器
要测试网络上更多Thread设备,请使用nRF52840加密狗。nRF Thread拓扑监视器非常适合用于可视化网络。
最新Matter集成
nRF Connect SDK完全集成了Matter支持,是可随时实现原型设计的解决方案。Nordic继续通过每个版本实施最新更新。欲了解更多,请看《Matter用户指南》。
Matter示例
Nordic的nRF Connect SDK可以监控天气、控制家居照明或锁门。Nordic提供各种示例程序助您起航。有了全面的用户指南,配置Matter开发环境很容易。了解如何在Nordic开发工具套件上无缝运行Matter配件、了解推荐的Matter控制器以及Thread边界路由器的设置。
这些示例展示Matter与nRF Connect SDK一起作为远程收集各种数据的气象站。该器件通过智能传感器收集温度、气压和相对湿度测量值。在低功耗802.15.4 Thread网络的加持下,该示例展示无缝配对和远程控制功能。
视频
贸泽推出
进一步了解使用Matter实现更智能家居。