Texas Instruments LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发套件
Texas Instruments LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发套件是一款易用型评估模块,适用于MSPM0G3519微控制器(MCU)。 该套件集成一个板载调试探头,可用于编程、调试,并支持EnergyTrace™技术。LP-MSPM0G3519 LaunchPad™套件包含三个按钮、两个LED(一个RGB LED、一个红色LED)和80多个BoosterPack™排针引脚。 该套件由USB供电,提供一个通过USB连接至电脑的反向通道UART、一个板载XDS110调试探头,以及一个外部时钟晶振。通过在关键位置预留ADC和DAC低通滤波器占位,并利用LaunchPad背面提供的外部基准选项,可实现更优的模拟结果。 典型应用包括工厂自动化、电器、楼宇自动化、电网基础设施、车身电子与照明,以及信息娱乐系统与仪表盘。特性
- 板载XDS110调试探针
- 通过USB将后信道UART连接到PC
- USB供电
- 80引脚BoosterPack™插头
- 外部时钟晶体
- 硬件用户接口:
- 两个按钮
- 1个RGB LED
- 1个红色LED
应用
- 电网基础设施
- 工厂自动化
- 家用电器
- 车身电子与照明
- 信息娱乐系统与组合仪表
- 楼宇自动化
套件内容
- LP-MSPM0G3519 LaunchPad开发套件
- USB电缆
- 快速入门指南
硬件概览
发布日期: 2025-06-30
| 更新日期: 2025-12-10