贸泽开售Analog Devices AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台为自动机器人和车辆等应用中的机器视觉提供支持

新产品公告

联系我们


2025213 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices, Inc. (ADI)AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台。这款先进的单板计算机 (SBC) 支持从八个千兆多媒体串行链路TM (GMSL) 接口到10Gb以太网链路的低延迟数据传输。AD-GMSL2ETH-SL设计用于自动机器人和车辆等应用中的机器视觉和实时传感器融合。

 ADI AD-GMSL2ETH-SL具有两个四通道GMSL2/1至CSI-2解串器MAX96724,能够连接八个GMSL摄像头。每个摄像头支持每通道最高6 Gbps的传输速度。视频数据通过MIPI CSI2接口从MAX96724解串器传输到AMD KV26系统模块 (SOM),再由SOM将来自所有八个GMSL摄像头的视频数据汇总到一个10Gb以太网链路中,以便发送给中央处理器。

AD-GMSL2ETH-SL支持带硬件时间戳的IEEE 1588精确时间协议 (PTP),可与主机系统和其他边缘设备精确同步,同时可通过基于网络的用户界面进行系统配置和控制。用户可通过该用户界面调整摄像头控制参数,触发PTP同步,进行通用输入/输出 (GPIO) 配置,并可视化系统诊断信息。此边缘计算平台还配备了一个便于集成的嵌入式图形用户界面 (GUI),对于机器人等复杂系统来说是一项非常理想的功能。该平台还配备了开源软件栈、FPGA设计和参考应用,让设计人员能够基于经过验证的实现快速开始软件开发。此外,AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台还符合ROS2标准。  

如需更多信息,请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-ad-gmsl2eth-sl-edge-compute-platform/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539