贸泽电子开售可提升AI和显卡性能的Advantech VEGA-X110嵌入式GPU卡

新产品公告

联系我们


20231117 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货AdvantechVEGA-X110嵌入式GPU卡。VEGA-X110 GPU卡利用Intel® Arc™显卡提供卓越的性能和功耗、强大的图像处理能力以及更快速的边缘人工智能。Advantech VEGA-X110采用PCIe 4.0 x8接口,可集成到医疗成像、游戏平台和工厂自动化应用中。

贸泽目前供应的Advantech VEGA-X110嵌入式GPU卡是一款MXM Type A嵌入式GPU卡,搭载Intel® Arc A370M GPU,具有8个Xe内核和128个Intel Xe矩阵扩展引擎,并支持H.264 / H.265 / AV1 / VP9编解码技术。VEGA-X110利用Intel® Deep Link技术提升人工智能 (AI) 和显卡计算性能,同时优化CPU和GPU工作负载。该款嵌入式GPU卡还集成了Intel® OpenVINO™,这是一个开源工具套件,包含100多个预先训练的模型和流行的公共框架。VEGA-X110提供四路DisplayPort 1.4a输出,最大分辨率为7680 x 4320 (60 Hz) ,可为医疗保健和图像处理应用提供高性能。

VEGA-X110是Advantech与Intel®之间的一项新合作,旨在满足市场对GPU和视觉AI性能日益增长的需求,同时开发一个更开放的AI生态系统,提供各种产品。

要进一步了解VEGA-X110嵌入式GPU卡,请访问https://www.mouser.cn/new/advantech/advantech-vega-x110-gpu-card/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于Advantech

2026 - Advantech 是业界知名供应商,提供值得信赖的创新嵌入式和自动化产品及解决方案。该公司提供全面的系统集成、硬件、软件、以客户为中心的设计服务和全球物流支持;所有这些都有出色的前台和后台电子商务解决方案的支持。Advantech是一家创新企业,与合作伙伴密切合作,为各行各业的各种应用提供全面的解决方案。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
Mouser Electronics
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539