贸泽电子开售支持图像处理和边缘AI加速的Advantech VEGA-P110 PCIe Intel Arc A370M嵌入式GPU卡

新产品公告

联系我们


202438 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货AdvantechVEGA-P110 PCIe Intel® Arc A370M嵌入式GPU卡。这款全新的VEGA-P110 GPU卡采用表现出众的Intel® Arc显卡,可为医疗成像、工厂自动化和游戏应用提供图像处理和边缘AI加速功能。另外VEGA-P110 PCIe GPU卡也是监控、视觉检测和AI分析的理想选择。

 

贸泽供应的Advantech VEGA-P110 PCIe Intel® Arc A370M嵌入式GPU卡性能卓越,性价比高,支持五年的长寿命。这款高性能嵌入式GPU卡配备一个PCIe x16接口、8个Xe核心和128个Intel® Xe矩阵扩展引擎。VEGA-P110 GPU卡采用Intel® Deep Link和Intel OpenVINO™等先进的Intel® AI技术,能在优化CPU/GPU工作负载的同时加速AI和图形计算。VEGA-P110 GPU卡搭载1550 MHz基本时钟的GPU,以及GDDR6 4GB 64位存储器。这款嵌入式GPU卡的工作温度范围为0°C至60°C,并可以根据GPU温度自动控制智能风扇。

 

VEGA-P110是Advantech与Intel® 之间的一项新合作,旨在满足市场对GPU和视觉AI性能日益增长的需求,同时开发更加开放的AI生态系统,以提供丰富产品。

 

要进一步了解VEGA-P110 PCIe Intel® Arc A370M嵌入式GPU卡,请访问https://www.mouser.cn/new/advantech/advantech-vega-p110-gpu-card/

 

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于Advantech

2026 - Advantech 是业界知名供应商,提供值得信赖的创新嵌入式和自动化产品及解决方案。该公司提供全面的系统集成、硬件、软件、以客户为中心的设计服务和全球物流支持;所有这些都有出色的前台和后台电子商务解决方案的支持。Advantech是一家创新企业,与合作伙伴密切合作,为各行各业的各种应用提供全面的解决方案。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539