贸泽电子授权分销超49000种Amphenol产品

即时发布

联系我们


2022年1月26 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 分销全球知名互联系统供应商Amphenol Corporation的新款产品和解决方案。贸泽备货Amphenol及其41个部门的全系列产品,总数超过49600种。

下面列出了贸泽备货的部分Amphenol热门产品:

Amphenol Advanced Sensors NovaSensor NPI-19数字I²C压力传感器采用了先进的IsoSensor技术以及I²C接口协议,是实现高性能、低成本的理想选择。该产品设计用于在恶劣环境下工作,同时依然保有硅传感器出色的灵敏度、线性度和迟滞性。

Amphenol ICC Minitek MicroSpaceXS™连接器提供镀锡或镀金连接,脚距为1.27mm,每个触点额定电流为4A。该产品符合LV214 3级和USCAR-T2V2规范,非常适合用于各种汽车应用,如照明、信息娱乐、暖通空调、电池管理以及摄像头和传感器。

Amphenol RF FAKRA转SMA 50Ω汽车电缆组件将汽车行业标准FAKRA连接器与常见的SMA连接器结合到一起,以便适配天线、RFID和高级辅助驾驶系统 (ADAS) 等应用。这些电缆组件采用RG-58和RG-174柔性电缆,并且提供多种标准长度,具有可靠的电气性能,支持高达3GHz频率。

Amphenol Sine Systems AT Series™ LED连接器是一款外观醒目、现场可维护的解决方案,提供适用于12V、24V以及两种电压均适用的LED插头选项。借助该产品,用户只需通过LED是否点亮,即可迅速判断电源是否接通,从而减少花费在故障排除上的时间。

Amphenol Socapex MDP FTV Mini DisplayPort连接系统采用Tri-Start螺纹联接机构(MIL-DTL-38999系列III型)连接两个插头和插座部件。通过该解决方案,用户可将标准的Mini DisplayPort线组插入到金属插头中,从而防止其受到冲击、灰尘和液体的影响。

在过去的十年间,贸泽曾多次获得Amphenol Corporation及其子公司颁发的众多奖项。除了Amphenol Corporation的2020、2019和2018卓越电子商务分销商大奖外,贸泽还获得了Amphenol SV Microwave和Amphenol Industrial的2018年度分销商大奖以及Amphenol Corporation 2013和2014年度的多个主要全球性奖项。此外,贸泽还曾与TTI, Inc.一起获得了Amphenol Corporation的2015全球最佳表现奖。

如需进一步了解贸泽分销的Amphenol产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/amphenol/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于 Amphenol Corporation

2026 - Amphenol Corporation是全球知名的设计、制造和销售商,其丰富的产品线包括电气、电子和光纤连接器,互连系统、天线、传感器和基于传感器的产品,以及同轴和高速特种电缆。Amphenol在美洲、欧洲、亚洲、澳大利亚和非洲均设有工厂负责产品的设计、制造和组装,并通过自己的全球销售团队、独立代理商和全球电子分销商网络销售产品。作为互连市场的高增长佼佼者,Amphenol的产品覆盖多个不同的领域,包括汽车、宽带通信、商业航空、工业、信息技术和数据通信、军事、移动设备和移动网络。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
Mouser Electronics
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539