贸泽备货ams OSRAM AS7050医疗与健康传感器
2022年7月12日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售ams OSRAM AS7050医疗与健康传感器。这款产品为设计工程师带来了适用于多种应用的新一代生物信号转换方案,这些应用包括智能设备;心率、心电图 (ECG) 和光电容积脉搏波图 (PPG) 监测;光学传感器平台;可穿戴设备等。
贸泽电子分销的ams OSRAM AS7050是一款生物信号传感器模拟前端,可提供最多八个LED驱动器输出,对多达六个光电二极管输入进行采样,并且支持外部电极,因而具有出色的灵活性,可在不同应用中实现多种LED和光电二极管布局。这款模拟前端设有两个模数转换器 (ADC) 通道,用于同时测量PPG和ECG以及自动光电二极管失调控制。AS7050传感器的工作电压范围为1.7V至1.98V,并通过I²C总线提供1MHz的快速模式+、400kHz的快速模式和100kHz的标准模式,从而实现出色的效率。
此外,贸泽还备货ams OSRAM适用于AS7050的评估套件。该套件由一块主板和一块分线板组成,具有非常高的灵活性。分线板上集成了生物传感器、温度传感器、加速度计和电极,可通过柔性印刷电路 (FPC) 电缆或外部电极连接到主板,也可通过Molex PicoBlade连接器连接到腕带。
如需进一步了解ams OSRAM AS7050传感器,请访问https://www.mouser.cn/new/ams-osram/ams-osram-as7050-medical-sensor/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - ams OSRAM Group是智能传感器和发射器领域的全球领导者。该公司专注于传感、照明和可视化领域的创新,让旅途更安全,医疗诊断更准确,日常沟通体验更丰富。ams OSRAM共拥有110多年的悠久历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,长期深耕于传感与光学技术领域。ams OSRAM致力于开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。ams OSRAM为照明赋予智能,将激情注入创新,丰富人们的生活。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。