贸泽备货Analog Devices AD9081和AD9082 MxFE为宽带通信和宽带信号处理提供支持

新产品公告

联系我们


 

2021812 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices, IncAD9081混合信号前端 (MxFE™) 和 AD9082 MxFE。这两款多功能射频转换器平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于各种无线应用,包括4G LTE和5G毫米波 (mmWave) 无线电以及相控阵雷达系统和电子防御应用。

贸泽备货的Analog Devices AD9081是一款可重新配置、高度集成的RF MxFE,包含4个16位12 GSPS数模转换器 (DAC) 内核和4个12位4 GSPS模数转换器 (ADC) 内核。该产品具有8个发送和8个接收通道,支持每通道24.75 Gbps (JESD204C) 或15.5 Gbps (JESD204B) 的数据速率。AD9081有两种型号:4D4AC型号支持完整的瞬时通道带宽,而4D4AB型号支持每通道600 MHz的最大高速带宽,并能自动配置数字信号处理器 (DSP) 以限制启动时的带宽。

AD9082 MxFE集成了4个16位12 GSPS DAC内核和2个12位6 GSPS ADC内核,具有 8个发送和8个接收通道,支持每通道24.75 Gbps (JESD204C) 或15.5 Gbps (JESD204B) 的数据速率。AD9082也有两种型号:支持4个DAC和2个ADC的4D2AC,以及支持2个DAC和2个ADC的2D2AC。这两种型号的MxFE都具有片上时钟倍频器和DSP功能,并提供旁路模式,允许ADC或DAC内核的全带宽功能绕过DSP数据路径。

AD9801和AD9802分别由AD9081-FMCA-EBZAD9082-FMCA-EBZ评估板提供支持,其中包含在各种模式和配置下运行MxFE所需的所有支持电路。这两款评估板可以连接到ADI的ADS9-V2EBZADS8-V3EBZ(需单独购买),以便使用ADI 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件进行评估,还可以连接Xilinx®或Intel®的FPGA开发板。

如需进一步了解AD9081 MxFE,敬请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-ad9081-adcs/。如需进一步了解AD9082 MxFE,敬请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-ad9082-mxfe/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com

关于Analog Devices

2026 - Analog Devices, Inc.致力于在现代数字经济中发挥重要作用,凭借种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、射频 (RF)、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成富有行动意义的见解。ADI服务于全球12.5万客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于美国马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问https://www.analog.com/cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539