贸泽通过5G资源中心和新品推介帮助工程师探索5G世界
2024年5月28日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出5G资源中心,为工程师提供有深度、可信赖的资源。贸泽的这个技术资源中心提供丰富多样的知识内容,介绍可靠低延迟网络的发展状况。5G这一全球无线标准提供更高的带宽,提高了设备的连接速度,扩展了连接距离,并增强了机器之间的联系,帮助实现互联互通的未来。这些升级正在影响着我们的日常生活,比如通过车对车通信提升了公共交通水平,利用改进的物联网设备和更快的服务实现了智能家居升级。这个综合型资源中心包含精选的产品、工具和内容,全方位支持连接创新。
物联网的普及和5G的部署推动了边缘计算和数据中心基础设施的发展,并实现了超可靠的低延迟通信、大规模机器通信和增强型移动宽带服务。5G的部署与工业4.0的发展齐头并进,增加了易受攻击的在线终端数量和网络攻击风险。工程师必须通过风险管理计划和网络安全文化宣传,努力打造更安全的系统。
这个一站式资源中心汇集了5G技术标准的最新趋势和更新,供工程师了解5G的各个方面。随着5G不断改变我们生活的方方面面,贸泽与重要制造商合作伙伴联手推出各种文章、博客、电子书和产品,帮助打造能够实现快速、可靠连接的互联世界。在贸泽Empowering Innovation Together™(共求创新,EIT)系列的一篇文章中,专家们深入探讨了专用5G网络为工业物联网带来的好处,例如更低的延迟和机器对机器通信。
贸泽拥有海量的电子元器件和网络产品库存,包括以下适用于5G应用的解决方案:
- Qorvo的QPB9380双通道开关LNA模块是一款射频前端模块 (FEM),在双通道配置中集成了一个两级LNA和一个20W功率处理开关。该器件的工作频率范围为3GHz至5GHz,采用6mm2紧凑型封装,噪声系数为1dB。其典型应用包括5G无线电、小基站收发台和无线基础设施。
- TE Connectivity/Laird External Antennas的FP90 4x4 MiMo天线是面向未来的产品,可用于未来推出的高达7125MHz的4G和5G频率。这些天线提供多种连接器选项,适合所有主要的车载网关和路由器。这些天线具有IP67防护等级,工作温度范围为-40°C至85°C,并可定制连接器、电缆长度和端口配置。这些天线专为从公共交通到应急服务等各种汽车应用而设计。
- Siretta的SNYPER-5G Graphyte (GL) 频谱分析仪是一款高性能、多语言的网络信号分析仪和蜂窝信号记录仪。该频谱分析仪设计用于测量5G NR、4G LTE、LTE-M、NB-IoT和2G/GSM网络。典型应用包括评估“首选”网络运营商的性能,确定最佳天线位置,以及加强对新设备和现有设备的蜂窝网络测量。
- Teltonika的RUTX50工业5G路由器是一款多网络工业设备,可为高速和数据密集型应用提供5G移动通信。该路由器将5G技术与各种接口和工业硬件功能集成在一起,可适应未来的升级/扩展。它具有5G双SIM卡蜂窝通信功能,结合5个千兆以太网端口以及双频段Wi-Fi®,可实现超低延迟的数据传输。该路由器兼容远程管理系统 (RMS),优化了对大型设备群的远程管理和监控功能。
- Molex的5G25柔性线缆对板射频连接器采用屏蔽设计,支持高达25GHz的高频信号。这些连接器使射频天线模块和移动设备的设计人员能够组合射频和非射频信号,减少对额外连接器的需求。5G25连接器适用于消费、工业、医疗和国防应用。
欲了解详情,请访问https://resources.mouser.com/5g/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。