贸泽推出全新汽车资源中心帮助工程师了解并引领EV/HEV技术的未来

即时发布

联系我们


2024722 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 通过其内容丰富的电动/混动汽车资源中心,探索电动和混动汽车技术的新发展、新进步以及面临的挑战。在这个快速发展的行业中,保持领先地位对于工程师和创新者来说至关重要。随着双向充电和汽车自动驾驶等先进技术进入市场,与时俱进比以往任何时候都更加重要。贸泽的电动/混动汽车资源中心提供大量精彩内容,包括电子书博客文章产品等,旨在让工程师始终站在技术潮流的前沿。

在全球范围内,电动汽车 (EV) 和混动汽车 (HEV) 不仅改变了人们的驾驶方式,也改变了人们的生活方式。随着液冷HPC连接器等新兴技术的使用,电动基础设施也在不断进步,同时还要遵守新的行业标准并降低维护成本。贸泽的互动内容系列Electrifying the Future of eMobility(电气化推动电动交通的未来)讨论了这些进步如何为电动交通的未来提供动力,并探索当前的可再生能源和不断发展的技术(如电解制氢)如何推动实现净零排放的未来。

通过电动/混动技术内容中心,工程师可以轻松获取贸泽技术团队和重要制造商提供的资源。在近期与TE Connectivity合作出版的电子书《EV and Connected Transportation》(电动汽车和互联交通)中,行业专家介绍了如何借助新标准实现电动汽车和互联交通的协同发展,并使用V2X生态系统为车辆打造更高效、更精准、更安全的道路环境。另外本书还深入讨论了设计面向未来的交通运输解决方案所能带来的优势以及面临的挑战,包括绿色货运技术中进行无线充电和直接换电池的不同之处。

贸泽库存有丰富多样的半导体和电子元器件,包括来自主流制造商的以下电动/混动汽车应用解决方案:

  • NXP SemiconductorsKM3x 32位微控制器,带有段式LCD的精密计量MCU,搭载Arm® Cortex®-M0+内核。它们是低成本、高集成度的解决方案,适用于需要强大的32位处理能力、精密模拟、安全性和人机界面功能的电表。KM3x MCU通过时间戳和篡改检测功能,为各种电动汽车应用提供安全性。
  • MolexMX150中压连接器,专门用于满足汽车行业对48V电气系统日益增长的需求。该连接器提供预组装的端子位置保证外壳和一体式50mm间距外壳,适用于汽车、商用车、电力等应用。
  • STMicroelectronicsAEKD-STEREOAVAS集成立体声AVAS套件,为汽车声音警报系统 (AVAS) 提供演示和原型开发平台。AVAS旨在发出车辆警告声,提醒行人注意电动汽车的存在。
  • Texas InstrumentsBQ79718-Q1汽车18S电池监控器,可为混动和电动汽车高压电池管理系统 (BMS) 中的多达18个电池模块提供高精度的电池电压测量。
  • 英飞凌1200V CoolSiC™ M1H模块,利用先进沟槽设计提供出色的栅氧化层可靠性。该模块可根据不同的应用需求进行定制,具有更高工作频率带来的各种优势,可降低电动汽车快速充电或太阳能系统的系统和运营成本。

    要浏览贸泽的电动/混动汽车资源,请访问https://resources.mouser.com/ev-hev/

    欲了解更多贸泽新闻,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539