贸泽电子推出在线汽车资源中心

助力工程师实现创新设计
即时发布

联系我们


2025210 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出内容丰富的汽车资源中心,为工程师提供设计创新应用所需的工具。汽车行业正在经历一场由技术进步推动的快速转型,SAE 3级ADAS是其中的一项重要技术。实现这一级别的车辆在未请求驾驶人接管的情况下,可通过升级的激光雷达 (LiDAR)、雷达和摄像头等传感器实现完全自主驾驶。这种自主性不仅将重塑我们对交通的认知,更有望提升安全功能、减少交通拥堵,以及增强残障人士出行的便利性。

在环保需求的推动下,汽车的各个方面都在不断发展。分区 (Zonal) 架构是一种新型汽车结构,它将功能划分为具有专用计算能力的区域,从而实现更快的处理速度、简化的布线以及流畅的软件更新,同时也为电动汽车 (EV) 和混合动力汽车 (HEV) 等软件定义车辆 (SDV) 铺平了发展道路。随着电池技术持续改进,EV的经济实用性正不断提升,已成为传统汽油驱动车辆的可行替代品。但延长续航里程和加快充电速度,却会对EV/HEV电池带来额外的压力。不过,通过改用DC充电器等先进热管理解决方案,可以有效管理充电过程中产生的热量。

贸泽的汽车资源中心是帮助工程师获取新知的一站式来源。它包含来自贸泽技术团队和值得信赖的制造合作伙伴的丰富文章博客电子书和产品信息。为了便于浏览,该资源中心分为多个子版块,包括EV/HEV自动驾驶信息娱乐系统以及发动机和传动系统。此外,该资源中心还收录了多篇提供深入见解的文章,介绍未来商用车和卡车的创新,包括从自动驾驶卡车到无人机等各类内容。

贸泽库存有丰富的半导体和电子元器件,包括以下适用于汽车应用的产品和解决方案:

  • Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头电源管理IC (PMIC) 是高度集成的汽车摄像头模块电源解决方案。该器件结合了一个低压差 (LDO) 稳压器和三个降压转换器。LDO和降压转换器具有独立的电压输入,可实现出色的设计和排序灵活性。
  • 安森美 (onsemi) AS0149AT CMOS数字图像传感器专为汽车应用设计,提供多种输出格式,包括RGB888、YUV422、656或BT.601。这些传感器采用卷帘快门读出方式,能够在线性或高动态范围模式下拍摄彩色影像,并且凭借3µm BSI像素和高达120dB的HDR拍摄能力,在低光和高动态范围场景中依然表现出色。
  • Molex MX150中压连接器设计用于满足汽车行业对48V电气系统日益增长的需求。这些连接器采用与成熟的MX150连接器相同的封装尺寸和外壳,为交通运输行业的中压连接需求提供了可靠且经过现场测试的解决方案。这些连接器非常适合电机发电机、电子充电器等应用。
  • TE Connectivity HIVONEX大功率充电插座支持大功率充电,可减少停机时间并尽可能提高生产力。这些插座采用坚固耐用的设计,可支持高达500A的连续大功率充电,从而实现快速充电。这些插座让车辆能够在恶劣的非公路条件下行驶,而无需担心充电故障。它们适用于通过AC或DC为纯电动汽车充电的用途。

如需进一步了解,敬请访问https://resources.mouser.com/automotive/

如需了解更多贸泽新闻和新产品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
Mouser Electronics
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539