贸泽开售BeagleBoard CC33 2.4GHz Wi-Fi 6 BLE无线模块

新产品公告

联系我们


2025530 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售BeagleBoardCC33无线模块。BM3301模块是高性能 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗蓝牙5.4组合无线模块,适用于工业物联网汽车智能家居、消费电子、医疗保健嵌入式系统应用。

BeagleBoard CC33无线模块采用TI的第 10 代连接芯片CC3301,可实现最高50 Mbps的应用吞吐量,并设计用于在-40°C至+85°C的极端环境条件下可靠运行,因此非常适合各种需要强大无线连接的应用。该模块有 BeagleMod BM3301-1313和BeagleMod BM3301-1216两个版本。BeagleMod BM3301-1313是一款13mm × 13mm BGA模块,与TI WL18xxMOD系列尺寸兼容,可轻松实现设计升级。而BeagleMod BM3301-1216是一款12mm × 16mm M.2 1216 LGA模块,配备IPEX Gen 4连接器和u.FL天线连接器,可简化电路板布局。两者均支持Wi-Fi 6、BLE 5.4及集成2.4 GHz PA,提供了最大输出功率可达+20.5 dBm的完整无线解决方案。  

贸泽还提供BeagleY®-AI单板计算机 (SBC),这是一款社区支持的低成本开源开发平台,采用兼容其他流行SBC配件的外形尺寸。该平台旨在简化智能人机界面 (HMI) 的构建流程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。BeagleY-AI SBC拥有功能强大的64位四核A53处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大AI加速器,可实现4 TOPS(每秒万亿次操作)的联合性能(每个DSP 2 TOPS),其集成50GFLOP GPU支持三路并发显示输出,并具备USB 3.1和PCIe Gen 3等现代连接接口。板载BeagleMod CC33模块 (BM3301-1313) 提供Wi-Fi 6和BLE 5.4连接。

如需进一步了解CC33模块,请访问https://www.mouser.cn/new/beagleboardorg/beagleboard-bm3301-modules/

如需进一步了解BeagleY-AI SBC,请访问https://www.mouser.cn/new/beagleboardorg/beagleboard-beagle-y-ai-computer/

如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于BeagleBoard

2026 - BeagleBoard.org 开发了低成本、无风扇单板计算机,该产品基于低功耗Texas Instruments处理器,采用ARM Cortex-A8核心,具有当今台式机的所有扩展能力,却不像台式机体积大、费用大、噪声高。BeagleBoard.org为打造高性能嵌入式设计提供了开源开发平台。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539