贸泽电子与ISI签订全球分销协议备货高性能PCIe XMC模块

即时发布

联系我们


202246 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子

( Mouser Electronics) 宣布与Interconnect Systems International (ISI) 签订新的分销协议。ISI是Molex旗下信号处理和数据采集解决方案知名供应商,其硬件、软件和FPGA IP设计团队致力于为打造更快、更智能的系统提供各种创新产品。

签订协议后,贸泽将分销ISI的PCI Express XMC模块,包括XU-AWG。 XU-AWG XMC卡具有两个支持PCIe Gen 3的8通道高速串行链路,以及两个16位 Analog Devices AD9162数模转换器 (DAC),能在5 GSPS的更新速率下进行标准操作。该模块支持1x到24x插值,具有亚纳秒通道间同步对齐。此外,该模块还提供外部时钟和触发信号输入,可跨多个模块进行同步,从而扩展射频通道数。其中搭载的Xilinx Kintex® Ultrascale XCKU060 FPGA具有4 GB DDR4 RAM存储器,支持高性能DSP内核,可用于雷达和无线中频生成等高要求应用。

此外,贸泽还备有用于高速刺激响应、超声波和伺服控制应用的XA-160M PCI Express XMC模块。该模块具有两个160 MSPS、16位ADC输入以及两个615 MSPS、16位DAC输出。PCIe接口具有灵活且可扩展的数据包系统,数据速率高达每秒1600MB (Mbps)。其多种内部/外部时钟和触发模式将为应用带来灵活性和多模块可扩展性。Xilinx Artix®-7 FPGA器件支持256Mx16存储器,可提供数据采集控制、信号处理、缓冲和系统接口等功能。借助于FrameWork Logic工具集,便可通过VHDL和Simulink平台完全定制XA-160M逻辑。 

 ISI PCIe XMC x8通道适配器允许在PCI Express插槽中使用单宽度的XMC模块。XMC模块与VITA 42.3兼容,可支持多达八条PCI Express通道。该适配器对PCI Express完全透明,所有来自PCI Express主机总线的信号都直接连接到XMC模块。

如需进一步了解贸泽备货的ISI产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/isi/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于ISI / Molex

2026 - ISI / Molex专为航天、网络、电信、数据存储、超级计算机、工业和医疗等众多产业的OEM提供先进的封装和互连解决方案。其可编程产品可大幅改善能源效率和应用性能。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539