贸泽电子开售Laird Connectivity Lyra 24系列低功耗蓝牙模块

新产品公告

联系我们


 

2023108 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Laird ConnectivityLyra 24系列蓝牙模块。Lyra 24系列是基于Silicon Labs EFR32BG24片上系统 (SoC) 的低功耗 (LE) 蓝牙模块,提供低功耗蓝牙和网状网络连接,具有出色的射频性能、能效、面向未来的设计和优秀的Secure Vault®技术,适用于智能家居照明、资产标签和信标、安全医疗外设工业物联网传感器应用。

贸泽电子供应的Laird Connectivity Lyra 24蓝牙5.3模块搭载一个32位Arm® Cortex®-M33内核,该内核带有数字信号处理 (DSP) 指令和浮点运算单元,工作频率为2.4 GHz,并具有1536 kB闪存和256 kB RAM。Lyra 24系列有多个模块版本,包括高达10dBm和20dBm的PCB模块,以及7mm x 7mm的小型SIP模块。这些模块支持内置天线或射频引脚,具有丰富的模拟和数字外设,适合任何主机板尺寸。

Lyra 24蓝牙模块还配备完全可升级的强大软件堆栈、全球监管认证、先进的开发和调试工具,可以大幅简化工程设计和开发。此系列模块可以集成所支持的软件选项(C CodeAT Command Set),利用Silicon Labs的Simplicity Studio环境进行C语言代码开发,或者利用Laird Connectivity简单、强大且易于使用的AT Command Set固件,开发使用外部MCU的托管应用。Lyra 24低功耗蓝牙模块的工作电压范围是1.8V至3.8V,温度范围是-40°C至+105°C。

这些模块选项附带低成本、易于使用的开发套件和经过认证的封装USB适配器,可为任何具有虚拟 COM 端口功能的设备添加低功耗蓝牙连接。

欲了解详情,请访问https://www.mouser.cn/new/laird-connectivity/laird-lyra-24-bluetooth-modules/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539