贸泽开售面向蜂窝与Wi-Fi应用的Linx Technologies IPW系列户外天线

新产品公告

联系我们


 

2023217贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Linx TechnologiesIPW系列坚固型户外IP67防护等级偶极天线。这款新型户外天线的频率范围介于617MHz至7.1GHz,额定增益高达8.7dBi,可为一系列蜂窝、Wi-Fi®和LPWA/ISM应用提供稳定可靠的性能。IPW系列提供独立于接地面的偶极天线解决方案,能永久安装在金属和非金属表面上。

Linx Technologies ANT-W63-IPW3-NP Wi-Fi 7/6/6E户外鞭状天线设计用于2.4GHz、5GHz和6GHz频段,支持Wi-Fi 7、Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E。此款天线的外壳采用耐热、耐化学腐蚀且能抗紫外线的ABS材质,并使用N形插头进行连接。除了广泛的Wi-Fi和WLAN信号覆盖范围,ANT-W63-IPW3-NP户外天线还为物联网 (IoT) 设备、智能家庭网络和远程监控提供可靠的连接。

ANT-8/9-IPW3-NP户外LPWA天线设计用于868MHz至915MHz频率范围,是低功耗广域 (LPWA) 应用的理想选择。另外,此款天线出色的低功耗特性也使其非常适合远程控制、监控和传感应用。

ANT-5GW-IPW3-NP户外蜂窝Sub-6 5G天线为5G New Radio、LTE和蜂窝IoT应用提供可靠的性能。ANT-5GW-IPW3-NP户外天线拥有出众的峰值增益和效率,同时支持私有蜂窝网络,包括公民宽带无线电服务 (Citizens Broadband Radio Service)。

要进一步了解Linx Technologies的IPW系列坚固型户外IP67防护等级偶极天线,请访问https://www.mouser.cn/new/linx/linx-outdoor-antennas/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于TE Connectivity / Linx Technologies

2026 - TE Connectivity/Linx Technologies 通过开发和制造易于各种技能水平工程师使用的无线产品使无线变得简单。该公司的射频模块、遥控器、评估套件和主开发系统具有简单的硬件配置和清晰的文档。Linx产品使工程师和业余爱好者可以轻松地集成无线功能,从而可以摆脱从头开始设计RF功能的麻烦和费用。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539