贸泽电子开售Microchip Technology ECC204安全认证IC配备基于硬件的密钥存储器并提供加密认证
2023年7月6日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Microchip Technology的ECC204安全认证IC。ECC204安全认证IC是一种加密认证器件,为私钥、证书、对称密钥或用户数据提供受保护的存储空间。此款基于硬件的密钥存储解决方案支持一系列安全认证应用,包括生态系统控制、一次性和附件认证、使用HMAC密钥的对称认证,以及可选择用途的一次性应用。
贸泽即日起供货的Microchip ECC204安全认证IC提供一套强大的认证解决方案,为非对称认证(包括FIPS186-4椭圆曲线数字签名和NIST标准P-256椭圆曲线)提供硬件支持。ECC204 IC还具有高质量的内部NIST SP 800-90A/B/C随机数生成器,支持生成非对称密钥。此安全认证IC为SHA-256和HMAC提供硬件支持,而其支持现场编程的电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 可以存储单个ECC私钥、单个对称密钥和64字节用户数据。该ECC204 IC具有-40℃至+105℃的扩展工业级温度范围,提供紧凑型8焊盘UDFN、8引脚SOIC和3引脚触点封装选项,提高了设计灵活性。
Microchip ECC204安全认证IC由EV27Y72A 3引脚触点mikroBUS™插座板提供支持。该插座板能与任何支持MikroElektronika mikroBUS接口的微控制器板一起使用,其模块化设计让用户能够在多个原型和应用中重复使用。该插座板为工程师提供了简单易用且经济实惠的选择,让他们可以在大规模生产之前配置并测试自己的设备。
要进一步了解ECC204安全认证IC,请访问https://www.mouser.cn/new/microchip/microchip-ecc204-secure-authentication-ic/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - Microchip Technology Inc. 是一家领先的提供商,提供微控制器、混合信号、模拟和Flash-IP解决方案,为全球数以千计的各类客户应用降低产品研发风险、降低系统总成本、缩短上市时间。Microchip总部位于亚利桑那州钱德勒市,提供出色的技术支持以及可靠的交付和品质。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。