贸泽电子备货丰富多样的Murata产品
2022年1月21日 – Murata是陶瓷无源电子元件、无线连接模块和电源转换技术设计和制造领域的全球先锋。贸泽电子 (Mouser Electronics) 作为其全球授权分销商,库存有来自Murata Electronics、Murata Power Solutions及Murata IPDiA的19,000多种产品,并且还在不断引入新的解决方案。
Murata的超宽带硅电容器是光通信系统(ROSA/TOSA、SONET等所有光电产品)以及高速数据系统的理想选择。这些电容器具有低插入损耗、低反射和高相位稳定性(UBSC/UBEC系列的频率范围为16kHz至60GHz,ULSC/ULEC系列具有高达20GHz的频率,而UWSC拥有超过26GHz的高抑制性)等特性。
LQW43FT车用宽带电感器经AEC-Q200认证,可提供1000 mA的大电流和10µH至22µH的电感范围,是用于串行器和解串器接口的车载同轴电缆供电 (PoC) 系统的理想选择。
MGJ2 2W双极输出SMT DC-DC转换器可为IGBT和SiC MOSFET高压栅极驱动器的高压侧和低压侧栅极驱动电路供电,适合用于工业、可再生能源和移动应用。此转换器采用12V和15V电源轨,并具有2W的额定功率。
DMR35数字面板仪表可执行精密的直流电流或电压测量,其清晰易读的3½位数字显示屏采用快速响应的21段条形图。
如需进一步了解贸泽备货的Murata产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/murata/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - Murata 是陶瓷无源电子组件、无线连接模块和电源转换技术设计和制造领域的全球领导者。自1944年在京都成立以来,Murata为社会的进步和电子工业的发展做出了巨大贡献。该公司的创新产品和技术应用广泛,包括移动电话、家用电器、汽车电子、能源管理系统、医疗保健设备等。如今,Murata是一家全球性企业,在全球拥有100多个办事处。秉承“电子设备创新者®”的口号,Murata的约48,000名员工每天努力开发有前景的新技术、“世界首创”创新产品以及塑造电子设备未来发展的产品,所有这些都旨在帮助客户实现他们的愿景。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。