贸泽电子开售适用于物联网和手持无线应用的Murata Type 2BZ Wi-Fi +蓝牙模块

新产品公告

联系我们


202361 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货MurataType 2BZ Wi-Fi®+蓝牙模块 (LBEE5XV2BZ)。Type 2BZ Wi-Fi+蓝牙模块为工程师提供双频段小型无线连接解决方案,适用于物联网 (IoT)、手持无线装置、网关、智能家居工业等功率敏感型应用。

贸泽电子供应的Murata Type 2BZ Wi-Fi+蓝牙模块是一款基于英飞凌CYW54590 Combo芯片组的小型高性能无线连接模块。Type 2BZ模块具有非常复杂的增强型协作共存硬件机制和算法,可确保优化无线局域网 (WLAN) 与蓝牙的协作以提高性能,在Wi-Fi连接上实现高达866 Mbps的PHY(物理)数据速率,在蓝牙连接上实现3 Mbps的PHY数据速率。

Type 2BZ模块的WLAN部分支持安全数字输入输出 (SDIO) v3.0接口,而蓝牙部分则支持高速4线通用异步收发器 (UART) 接口和用于音频数据的脉冲编码调制 (PCM)。在IEEE 802.11ac模式下,WLAN在20 MHz、40 MHz和80 MHz信道中作业可提供高达256正交幅度调制 (QAM) 的速率,支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac和2×2多输入多输出 (MIMO) +5.2 BR/EDR/LE(蓝牙基本速率/增强数据速率/低功耗)。该模块采用非常小巧的封装尺寸,适用于对尺寸和功率敏感的工业应用,工作温度可高达+85℃。

要进一步了解Murata的新款Type 2BZ Wi-Fi+蓝牙模块,请访问https://www.mouser.cn/new/murata/murata-type2bz-wifi-bluetooth-module/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于Murata

2026 - Murata 是陶瓷无源电子组件、无线连接模块和电源转换技术设计和制造领域的全球领导者。自1944年在京都成立以来,Murata为社会的进步和电子工业的发展做出了巨大贡献。该公司的创新产品和技术应用广泛,包括移动电话、家用电器、汽车电子、能源管理系统、医疗保健设备等。如今,Murata是一家全球性企业,在全球拥有100多个办事处。秉承“电子设备创新者®”的口号,Murata的约48,000名员工每天努力开发有前景的新技术、“世界首创”创新产品以及塑造电子设备未来发展的产品,所有这些都旨在帮助客户实现他们的愿景。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539