贸泽开售NXP MCX E系列MCU:专为高要求边缘应用打造的安全可靠新选择

新产品公告

联系我们


Learn more about the MCX E microcontrollers
了解更多关于NXP MCX E系列MCU

20251118 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售NXP® Semiconductors MCX E注重可靠性/安全性的微控制器 (MCU)。MCX E系列属于NXP丰富的MCX工业和物联网微控制器产品组合,是一款坚固耐用、注重安全的产品,配备NXP SafeAssure文档套件,其中包含IEC 60730 Class B电器合规预认证库及IEC 61508软件框架。NXP MCX E系列MCU专为严苛的电气环境所设计,包括HVAC、无人载具、工业自动化机器人和其他安全关键型应用。

NXP MCX E注重可靠性/安全性的MCU可协助开发人员在不影响性能的情况下构建安全可靠的系统。MCX E系列采用坚固耐用的5V架构、内置安全诊断功能和工业级额定温度,可确保在具有电气和温度挑战的边缘环境中可靠运行。可扩展的MCX E系列搭载具有浮点和数字信号处理 (DSP) 扩展功能的Arm® Cortex®-M4F 和Arm® Cortex®-M7处理器,以及高达4MB的闪存和512kB的ECC保护SRAM。MCX E系列MCU支持包括CAN-FD、以太网和低功耗串行通信在内的先进通信接口,可无缝集成到复杂的嵌入式系统中。MCX E系列MCU支持24小时全天候运行,另外也加入了NXP产品寿命计划,能承受高达135ºC的温度。MCUXpresso开发人员体验、Visual Studio (VS) 代码集成和实时操作系统 (RTOS) 支持加快了开发速度。

MCX E注重可靠性/安全性的MCU由搭载MCX E24和MCX E31 MCU的NXP FRDM-MCXE247FRDM-MCXE31B开发板提供支持。这些设计和评估平台还包括64Mb外部串行闪存、FXLS8974CF 3轴加速度计、NMH1000磁性开关、三个TJA1057 Mantis®高速控制器区域网络 (CAN) 收发器、板载以太网控制器和集成调试探针电路。这些开发板还具有Arduino®、Pmod™和mikroBUS™接头,便于扩展。

如需更多信息,请访问https://www.mouser.cn/new/nxp-semiconductors/nxp-mcx-e-mcus/

如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539