贸泽电子开售适用于Matter、工业自动化与智能应用的NXP Semiconductors RW612无线微控制器

即时发布

联系我们


202558 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应NXP® SemiconductorsRW612无线微控制器。RW612是一款高集成度、高安全性的无线MCU,适用于智能家居、游戏、工业自动化智能配件等应用。

NXP RW612无线微控制器是一款兼容Matter的设备,可与共享同一接入点的物联网设备和协议实现更广泛的兼容性与连接性。Matter是通用软件层,也是通过Wi-Fi®或Matter over Thread连接物联网设备的全新连接标准,可在生态系统和产品之间提供通用、可互操作的应用层。RW612 MCU结合了Wi-Fi 6和低功耗蓝牙5.4无线电,支持远距离、高速传输,具备2Mb/s数据传输速率和扩展广播功能,同时还支持802.15.4,可实现与Thread网状网络协议和Zigbee®协议的三频集成。贸泽目前还供应RW610,该版本不支持802.15.4。

RW612 MCU采用260MHz Arm® Cortex®-M33内核,带有Trustzone™-M技术,并配备1.2MB片上SRAM和四通道SPI接口,该接口具有高安全性的即时解密引擎,支持安全访问外部闪存。这款节省空间、经济高效的无线MCU仅需3.3V单电源供电。集成的EdgeLock®安全区域(采用Core Profile)提供了安全启动、调试、固件更新和生命周期管理,以及用于安全密钥管理的硬件加密和物理防复制功能 (PUF)。RW612已通过PSA 3级认证和SESIP 3级保障认证。

此外,贸泽还供应基于FRDM平台的FRDM-RW612开发板,可用于加快RW612微控制器系列的原型设计和开发。FRDM-RW612可轻松访问MCU I/O、外设、集成串行接口和外部闪存,并带有板载MCU-Link调试器。如需其他资源,例如提供软件示例的NXP Expansion Board Hub应用代码中心,可通过MCUXpresso开发人员体验访问。

如需进一步了解RW612微控制器,请访问https://www.mouser.cn/new/nxp-semiconductors/nxp-rw61x-mcus/

如需进一步了解FRDM-RW612开发板,请访问https://www.mouser.cn/new/nxp-semiconductors/nxp-frdm-rw612-board/

如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539