贸泽即日起备货NXP SLN-TLHMI-IOT EdgeReady智能HMI解决方案为物联网、工业物联网和智能应用提供ML视觉、语音和GUI功能

新产品公告

联系我们


2023年9月20 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP SemiconductorsSLN-TLHMI-IOT EdgeReady智能HMI解决方案。该产品是32位嵌入式评估板,集成了先进的图形功能、免提远场语音控制,以及NXP用于人脸和手势识别的先进视觉处理技术,并且充分利用了NXP i.MX RT117H跨界微控制器 (MCU) 的强大功能,是一款完整的智能人机接口 (SMHMI) 解决方案。其搭载的跨界MCU可完全离线执行各种人脸和手势识别以及语音控制功能,有助于消除工程师对于云端应用所担心的隐私和延迟问题。这款即插即用解决方案包含完全集成的交钥匙软件、硬件参考设计、演示用例和NXP的一站式支持,能够尽可能缩短产品上市时间、降低风险,并显著改善开发的效率和成果。

贸泽电子供应的NXP SLN-TLHMI-IOT智能HMI解决方案采用工作频率高达1GHz的Arm® Cortex®-M7内核,以及工作频率高达400MHz的高能效Cortex®-M4内核。这种双核架构为边缘机器学习 (ML) 和HMI多任务处理提供了充足的性能和实时响应,而且该MCU已取得运行NXP的人脸/手势识别、音频前端和ML语音引擎库的授权。无论用户想要集成ML功能、用于人脸和手势识别的视觉功能、AFE集成式远场语音控制功能还是2D图形用户界面 (GUI),i.MX RT117H及其软件架构都可协助设计人员混合搭配各种功能,以满足其应用需求,帮助简化整体系统设计。该解决方案结合了软件架构、交钥匙视觉/语音算法、图形显示UI功能、内存资源(包含2MB片上内置SRAM)和强大的片上外设组合,使设计人员能够非常灵活地针对不同的SMHMI用例来定义和定制自己的应用。

除了跨界MCU的特性和功能外,SLN-TLHMI-IOT还具有其他一些值得关注的开发功能,包括可选的720P RBG或VGA IR图像传感器、5.5英寸720P MIPI LCD、VoiceSeeker音频前端 (AFE)、麦克风驱动程序和音频捕获功能(包含MQS驱动程序和音频播放)、摄像头驱动程序、图像捕获和预处理工具、内置安全性、引导加载程序和应用程序验证、IR发射器、RGB LED和两个白色LED、PIR传感器,以及所有必需的无线驱动程序,包括低功耗蓝牙 (BLE) 和Wi-Fi®

SLN-TLHMI-IOT还包含三个现成的即插即用演示用例(咖啡机、电梯和智能家居面板)。此外,NXP MCUXpresso IDE也支持该电路板。这款解决方案的目标应用包括智能家电物联网远程会议系统

如需进一步了解,请访问https://www.mouser.cn/new/nxp-semiconductors/nxp-sln-tlhmi-iot-smart-hmi-solution/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539