贸泽电子推出全新工业自动化在线资源探索预测性维护解决方案
2025年4月8日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出全新预测性维护解决方案在线资源,致力于为各种技能水平的工程师提供先进技术和信息。新网站探讨了预测性维护蕴藏的机遇和优势,为用户的设计之旅提供更多支持。
预测性模块易于集成,并能根据制造商的特定需求进行定制。虽然开发这样的模块需要投入大量的时间和研究,但这份努力通常可以节省大量成本,并显著提高生产效率。通过这部介绍视频,了解它如何改变工厂运营。
为协助工程师解决设计上遇到的问题,贸泽备有丰富多样的半导体和电子元器件,包括以下预测性维护解决方案:
- Industrial Shields WEIDOS MKR1010/ESP32 PLC控制器设计用于工业设备中的简单控制和数据存储应用。这些产品提供采用MKR1010和ESP32两种主CPU的型号,最大功率为30W,工作湿度为10%至90%(非冷凝),线路连接截面AWG线规为24AWG至14AWG。这些控制器非常适合用于工业设备和其他物联网解决方案中的简单控制和数据存储应用。
- TRACO Power TXN系列AC-DC工业电源提供50W、75W和100W三种功率级别,且能轻松安装到各类设备中。这些产品采用对流散热,配备内置EMC滤波器、高IO隔离,并具有宽温度范围。TXN电源是高性价比应用的理想选择,适用于各种工业应用,包括工业/自动化以及测试测量行业。
- TE Connectivity M5601无线压力传感器是高精度、24位ADC数字输出无线传感器,非常适合工业和智能工厂应用。这些传感器采用不锈钢和PBT外壳封装,无需硬接线,还可通过蓝牙2无线通信提供远程过程控制和监控。M5601传感器适用于测量液体或气体压力,甚至也能用于受污染的蒸汽、水和轻度腐蚀性液体等难以测量的介质。
- Delta Electronics MS300精巧型矢量控制变频器支持IM和PM电机控制,可实现灵活应用,并且采用了安全扭矩关闭 (STO) 安全机制。这些紧凑的系统具有兼容各类板卡的通信卡插槽、USB端口以及适合简单编程的PLC容量。这些产品是机床、自动换刀器 (ATC)、泵、木工机械、包装机和纺织机械的理想选择。
如需查看此全新在线资源,请访问https://www.mouser.cn/solutions/industrial-automation/predictive-maintenance/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。