贸泽与Qorvo联手发布全新电子书探讨基础电机控制设计挑战与解决方案

即时发布

联系我们


2025714 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Qorvo合作推出一本新的电子书,书中汇集了行业专家对电机控制应用中可用的方法、电源效率和集成解决方案的关键见解。过去十年,随着移动、自动化机器人技术解决方案的迅速发展,电机系统成为了系统设计人员的核心关注点。

在《10 Experts Discuss the Fundamentals of Motor Control》(10位专家畅谈电机控制基础)中,Qorvo工程师及其他行业专家对Qorvo如何助力应对快速演变的电机控制环境设计挑战提出了他们的见解。此电子书中涵盖的主题包括矢量 (FOC)、梯形、传感器和无传感器控制解决方案,以及无刷直流电机 (BLDC) 和永磁同步电机 (PMSM) 的最新进展。该电子书还提供了Qorvo电机控制产品的快捷链接,这些产品旨在服务全球大型市场中的高增长细分领域,包括汽车消费电子工业

Qorvo ACT72350电机驱动器经过优化,适用于驱动中压三相BLDC/PMSM电机。这些160V驱动器通过SPI接口连接三相逆变器PWM控制输入信号,并配备Qorvo专有的高度可配置电源管理器。可配置电源管理器 (CPM) 为多种电源提供“一站式”高效电源管理解决方案。应用特定驱动器 (ASPD) 采用180V电源,适用于H桥、三相及通用驱动应用。

PAC55710 72V BLDC电机控制器及驱动器是一款功能齐全、高度优化的系统级芯片 (SoC),扩展了Qorvo的电源应用控制器 (PAC®) 产品组合。PAC55710通过集成安全功能(如VDS检测、逐周期 (CBC) 限流、用于精确估算的增强型采样保持 (S&H),以及满足软件安全合规性的窗口式看门狗定时器),控制并驱动下一代智能家电、设备和系统。

PAC5527 48V电荷泵电机控制器和驱动器专为小型化电池供电BLDC的高速电机控制和驱动进行了优化。PAC5527集成了150MHz Arm® Cortex®-M4F 32位微控制器内核,具备高度可配置能力的多模电源管理器、Qorvo专有且正在申请专利的可配置模拟前端™及应用特定电源驱动器™。

此外,Qorvo PAC52723EVK1评估套件是一个完整的硬件解决方案,让设计师能够评估和开发基于PAC52723的电源应用。PAC52723是一款强大的多功能Arm® Cortex®-M0架构微控制器,具备高达32 kB的嵌入式闪存和8 kB的SRAM内存,具有双自动采样序列器的高速10位1µs模数转换器 (ADC)、5V/3.3V I/O、灵活的时钟源、定时器、多功能14通道PWM引擎以及多个串行接口。

如需阅读此全新电子书,请访问https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/qorvo-10-experts-discuss-the-fundamentals-of-motor-control-mg。要浏览贸泽完整的电子书库,请访问https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/

如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539