贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN功率放大器为卫星通信提供优化解决方案
2022年9月13日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo® QPA1724 Ku/K波段氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA)。该产品功率可达同类PA的两倍,并且能够提供出色的宽带线性功率、增益和功率附加效率 (PAE),具备非常出色的RF性能。
贸泽分销的Qorvo QPA1724是一款针对17.3GHz至21.2GHz (Ku/K) 卫星通信波段的高功率MIMIC放大器,其饱和输出功率为20W(约43dBm),小信号增益为25dB,功率附加效率为27%。该器件采用Qorvo的0.15μm碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15),并且提供完全匹配至50Ω的DC接地I/O端口,其输入和输出端口均带有片上DC阻断电容。
QPA1724非常适合雷达和卫星通信 (SATCOM) 应用,包括低地球轨道星座和宽带、多载波高数据吞吐量解决方案。该产品采用7.5mm × 6.0mm × 1.6mm QFN封装,并且完全通过了DC和RF测试,以确保符合电气规范。对于评估和开发工作,还可从贸泽订购QPA1724EVB评估板。
如需进一步了解QPA1724放大器,请访问https://www.mouser.cn/new/qorvo/qorvo-qpa1724-gan-amplifier/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。
贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。