贸泽现已开售运行速度远超前代产品的树莓派5单板计算机
2023年11月2日 – 新型电子元器件与工业自动化产品的全球授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Raspberry Pi的树莓派5单板计算机。在树莓派4的基础上,树莓派5单板计算机 (SBC) 的CPU性能提高了2-3倍,GPU性能大幅提升,显示器、摄像头和USB接口也得到了改进。树莓派5 SBC为家居自动化、工业自动化、边缘计算、机器人和监控等应用提供了经济实惠且易于使用的解决方案。
贸泽供应的树莓派5单板计算机是首款采用自主设计芯片的全尺寸树莓派计算机。RP1 I/O控制芯片支持改进的接口,以及更快的外部USB连接SCSI (UAS) 驱动器和其他高速外设传输速度。新的高性能SBC基于Broadcom BCM2712四核Arm® Cortex®-A76 64位片上系统 (SoC),运行速度为2.4GHz。树莓派5 SBC包括一个支持高速SDR104模式的MicroSD卡插槽,以及一个支持高带宽外设的高速单通道PCI Express 2.0接口。除了两个USB 2.0端口外,此款SBC还搭载了两个USB 3.0端口,可同时支持5Gbps运行速度。它还同时具备支持OpenGL ES3.1的VideoCore VII GPU,以及支持HDR的双4Kp60 HDMI显示输出。两个四通道1.5 Gbps MIPI收发器让用户可连接多达两个摄像头或显示器。
树莓派5有4GB和8GB两个版本,同时支持蓝牙5.0和低功耗蓝牙、双频Wi-Fi®和千兆位以太网,可让用户灵活选择有线和无线连接。树莓派5还扩展了对以太网供电 (PoE) 的支持,使其能够通过以太网供电,同时还提供一个USB Type-C端口用于备用电源。
如需进一步了解树莓派5单板计算机,请访问 https://www.mouser.cn/new/raspberry-pi/raspberry-pi-5-sbc/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - Raspberry Pi Ltd致力于让全世界的用户和企业都能畅享计算的便利。Raspberry Pi产品成本低、品质高、结构紧凑、效率高,可用于很多地方:从家用计算到工厂控制、从复古游戏到嵌入式应用,从教育到企业。自2012年出售第一款产品以来,Raspberry Pi已成为英国备受欢迎的计算机公司。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。