贸泽开售面向IoT 端点和工业网关应用的Renesas Electronics RZ/Five-RISC-V 微处理器

新产品公告

联系我们


2023113 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Renesas ElectronicsRZ/Five-RISC-V微处理器 (MPU)。Renesas推出RZ/Five进一步扩充了先前搭载Arm® CPU内核的MPU阵容。RZ/Five是市场上率先搭载Andes AX45MP,采用RISC-V CPU指令集架构 (ISA) 的通用MPU。该款增强型64位RISC-V MPU通过提供便捷的工具和构建模块帮助用户更快地将设计推向市场,并通过Renesas的RZ合作伙伴生态系统提供支持,帮助用户提升设计灵活性。

贸泽电子供应的Renesas RZ/Five-RISC-V微处理器是单核64位处理器,最大工作频率为1GHz。此MPU具有128KB的内部SRAM(带ECC)和16位DDR4-1600或DDR3L-1333内存接口(支持内联ECC及高达4GB的RAM)。其外围功能包括支持多个接口,比如两个千兆以太网MAC通道、两个USB 2.0通道和两个串行CAN/CAN-FD接口。RZ/Five的其他特性还包括一个双通道12位ADC、热传感器、四个I2C接口、三个SPI接口和GPIO。为支持安全功能,MPU还具有1Kb的OTP存储器、安全引导、加密引擎和安全JTAG。为了提高设计灵活性,RZ/Five的外围功能和封装与基于Arm核心的RZ/G2UL的外围功能和封装实现了引脚兼容,从而可以轻松复用经过验证的现有设计。

RZ/Five-RISC-V微处理器采用13 mm x 13 mm BGA-361或11 mm x 11 mm BGA-266封装。BGA-361封装提供双通道千兆以太网接口,而BGA-266封装则提供单通道千兆以太网接口。这两种封装的脚距均为0.5 mm。

RZ/Five-RISC-V微处理器专为物联网 (IoT) 端点设备开发,非常适合工业物联网 (IIoT)工业网关等应用,分别用于入门级社会基础设施控制和工业控制。这些微处理器还使用具有Civil Infrastructure Platform™ (CIP) Linux内核且经验证的Linux软件包 (VLP) 来提供长期Linux支持,以满足需要高可靠性和长使用寿命的企业基础设施和工业应用的要求。

对于评估和开发,贸泽提供了RZ/Five评估板套件,为RZ/Five微处理器提供完整的演示和开发平台。该套件在贸泽官网有售,由模块板 (SOM) 和载板组成,并提供丰富的接口,如千兆以太网接口、CAN接口以及USB 2.0接口。

有关详细信息,请访问https://www.mouser.cn/new/renesas/renesas-rz-five-risc-v-mpu/

 

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539