贸泽推出音频/视频资源中心,以丰富内容提升听觉体验

即时发布

联系我们


Visit Mouser's Audio/Video Resource Hub
访问贸泽音频/视频资源中心

2025年12月2 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出在线资源中心,通过详细丰富内容帮助掌握音频和视频领域的新进展。音视频技术日新月异,过去单纯的音频和视频工具,如今已发展为集成式AI系统,可提供超高分辨率的视觉效果,以及个性化的沉浸式空间音频体验。这一新技术浪潮将为广大用户带来多样化的全新增强体验。

要打造丰富的音视频体验,关键在于流畅的用户交互,其中手势控制尤其重要,能为可听戴设备所面对的挑战带来直观的解决方案。手势控制运用传感器技术和AI,让用户能通过简单的头部和手部动作来执行指令。这种精准的交互得益于MEMS(微机电系统)技术,这项技术能制造出更小巧、更高效、更具成本效益的音频设备。空间音频技术进一步革新了听觉体验,可根据个人听觉特征定制声学配置文件,并通过3D头部扫描和耳声发射分析技术,实现出色的传声效果。它还可以结合高动态范围 (HDR) 流媒体技术,增强对比度和真实感,显著提升视频画质。这些创新为最终用户打造了更具深度、直观沉浸的视听体验。

贸泽的技术团队和值得信赖的制造合作伙伴通过精心策划内容,持续提供丰富的文章博客电子书以及来自知名制造商的产品信息,帮助工程师凭借AI与强化技术的集成,重塑影音技术的未来,打造出智能、预测性、个性化的用户体验。该资源中心为工程师提供了丰富的技术内容,协助其设计并集成这些融合物理世界和数字世界的复杂系统。

贸泽备有丰富多样的半导体和电子元器件库存,包括各种适合音视频应用的新品与解决方案,例如:

  • Texas Instruments CD326x音频接口发射器与专门支持的音频接口兼容,并支持按钮和音调两种工作模式。该音频接口发射器具有非常低的静态电流(按键模式为3µA,音调模式为110µA)。CD326x采用微型DSBGA (YZP) 封装,适合通过专用音频接口传输有线耳机信号。
  • 英飞凌超低功耗数字PDM XENSIV™ MEMS麦克风采用小型封装,设计用于需要长电池续航力和高环境适应性的应用。这些麦克风具有5dB(A) 至68dB(A) 的SNR、20Hz的低截止频率、增强的RF屏蔽和数字PDM输出。这些麦克风非常适合智能手机、移动设备、高质量音频录制、VUI设备、工业应用以及具有音频模式检测功能的家庭监控。
  • Ezurio Aurawave AW100 Auracast™平台支持同时向多个蓝牙接收器无线广播高质量音频。该平台可通过AT指令轻松配置,适用于音频、数据传输和传感器连接等应用。
  • Cirrus Logic CS530x高性能模数转换器 (ADC) 采用2通道、4通道和8通道ADC和高分辨率32位数字架构,提供同步外部前置放大器控制、低延迟数字滤波器和数字音量控制,是音视频接收器、数字混音器、DAW接口和乐器的理想选择。
  • Asahi Kasei Microdevices AK7017 HiFi 4数字信号处理器DSP具有八个立体声和四个单声道SRC(采样率高达192kHz)、一个DIR、一个DIT,和一个基于RAM的DSP1。该DSP1经过优化设计,非常适合通过C语言进行开发,其工作频率为52MHz,支持用户可编程音频与语音处理,包括声学效果处理。

如需进一步了解,请访问https://resources.mouser.com/audio-video/。如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
Mouser Electronics
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539