贸泽深入解析数据中心技术,提供丰富资源

即时发布

联系我们


Visit Mouser's Data Center Resource Hub
点击访问贸泽数据中心资源库

20251020 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 通过其内容丰富的技术资源中心,为工程师提供有关数据中心的新资讯。受计算和云技术兴起的影响,现代数据中心从企业大楼的服务器堆栈发展到专用设施。随着生成式AI对资源的独特需求以及聊天机器人等AI工具的引入,这一演变速度显著加快。现在,工程师们正专注于通过模块化和边缘计算等新方法实现前所未有的规模和效率。

为了管理不断上升的功率密度,数据中心正在采用新的技术和解决方案,包括先进的冷却技术。虽然传统的空气冷却仍然普遍,但液体冷却方法,如直接芯片冷却和浸没式冷却,对于有效消除过高的热量至关重要。功率需求的增加也要求从传统的12VDC配电过渡到48VDC配电。对超过15kW的单个机架,48V系统可以维持近90%的电源效率,大幅降低能源损耗。这得到了开放计算项目 (OCP) 开放机架版本 3 等标准的支持,该标准旨在集成48VDC组件。通过将这些创新技术与高速电缆和先进连接器相结合,现代数据中心可确保可靠的电力传输和高效的数据处理。这套先进技术可促进超大规模数据中心的发展,为未来计算提供所需的可扩展和灵活的基础设施。

贸泽的技术团队和值得信赖的制造合作伙伴对内容进行了定制,以提供一个内容丰富的资源库,包括文章博客电子书和世界知名制造商的产品。该中心还提供视频,为用户快速介绍元器件和概念,例如数据中心的演变重点介绍了AI、5G和IoT的进步如何推动当前的变化。对于希望在不断发展的先进数据中心领域保持领先的工程师来说,该中心是一个宝贵的资源。

贸泽拥有广泛的半导体和电子元件产品,包括用于数据中心应用的新产品和解决方案,包括:

  • Intel E610-IT4以太网网络适配器(面向OCP 3.0)是高性能的四端口适配器,专为满足现代数据中心和企业网络环境的苛刻需求而设计。它们采用E610-IAT2,提供四个万兆以太网端口,具有高吞吐量、低延迟以及ADQ、DDP和NVMe over TCP等高级网络功能。这些符合OCP 3.0标准的适配器可确保与下一代服务器兼容,并具有强大的热管理功能、增强的安全性 (Intel PFR) 和广泛的操作系统/虚拟化支持,使其成为可扩展网络基础架构的多功能解决方案。
  • Micron 9550 NVMe™ SSD专为要求苛刻的AI和数据中心工作负载而设计,可高效处理海量数据集。这些固态硬盘采用垂直集成技术,具有多种外形尺寸,容量高达72TB,并支持开放标准和内置安全性。它们在AI、缓存、高频交易和OLTP等关键工作负载中表现出色,适合部署在云端、数据中心和系统集成商设计中。
  • Amphenol FCIFCI PwrBlade® ULTRA HD+ BTB连接器提供每列多达六个信号引脚的高密度信号选择。这些连接器采用银基电镀技术GCS®,可确保电流承载能力和最大4mΩ 的超低寿命终止接触电阻。这些连接器距电路板高度仅为11.40mm,便于空气流通,从而提高系统冷却效率。典型应用包括AC/DC可插拔电源、服务器、数据中心、存储系统、AI/机器学习和机器人。
  • ODUAMC®高密度HDMI以太网电缆具有高接触密度连接器和以太网数据传输的高速数据传输能力。这些A编码电缆具有坚固耐用的外壳、防反光镀层、分离式设计和彩色编码的视觉指示器。此系列电缆提供10 Gbit/s以太网数据、高达5000次插配周期和IP6K8/IP6K9K浸没式防水保护,是加固型计算机、平板电脑、电源、安全系统和光学设备的理想之选。
  • BittWareAV-860h是一款PCIe Gen5加速卡,旨在为数据中心和边缘计算工作负载提供优异的性能。AV-860h采用AMD的Versal™ Premium自适应XCVH1582 SoC,具有32GB HBM2e内存,是一款可部署的全高PCIe加速器,与高性能服务器兼容。AV-860h性能强劲,功能先进,是加速高要求计算任务的强大工具。

如需更多信息,请访问https://resources.mouser.com/data-center。如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539