贸泽借助在线资源中心为电子设计工程师提供传感器技术新资讯
2025年10月13日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 通过其内容丰富的在线资源中心,为电子设计工程师提供传感器技术新资讯。半导体和微机电系统 (MEMS) 向更小、更经济、更可靠的元件发展,已成为现代技术的关键推动力。这使得传感器可以无缝集成到几乎所有设备和系统,推动了物联网 (IoT) 的发展,并使各行各业都能更方便地收集先进数据。
例如,在医疗保健领域,传感器改进了先进的诊断工具,实现了对病人的连续监测,并支持用于个人健康管理的尖端可穿戴设备。同样的技术也在改变着农业,比如在牛联网系统中,传感器和人工智能提供实时数据,优化牛群健康。此外,传感器推动了配备LiDAR的无人机在海洋生物学研究中的应用,使其能够准确评估鲸鱼的健康状况。开发这些应用的工程师可以利用将强大功能与紧凑设计相结合的创新平台,简化新应用的创建。通过将先进的硬件和简化的开发工具相结合,工程师们可以快速制作原型并部署下一代传感器驱动应用。
贸泽的传感器内容中心汇集了贸泽技术团队和值得信赖的制造商合作伙伴提供的文章、博客、电子书和产品信息。近期与安森美合作推出的电子书《Engineering the Future: The Sensors and Systems Powering Modern Mobile Robot》(打造未来: 推动现代移动机器人的传感器和系统) ,深度探讨了实现自主移动机器人的一系列传感技术,如摄像头和飞行时间传感器。这本电子书可帮助工程师了解每个传感器是如何单独工作的,以及它们是如何集成在一起形成一个有凝聚力的系统。对于希望在不断发展的传感器领域保持领先并构建先进互联系统的工程师来说,该资源中心是一个宝贵的资源。
贸泽电子供应丰富多样的传感器和解决方案,包括:
- 英飞凌CY8CPROTO-040T-MS多传感器原型开发套件展示了第五代 CAPSENSE™ 技术的能力,包括触摸感应性能和始终开启的低功耗感应操作。该套件分为一个控制板和多个子板,包括PSOC™ 4000T多传感控制板、感应式4按键扩展板、感应式2按键扩展板和液位传感器扩展板。
- Azoteq IQS9150和IQS9151 ProxSense®传感器是可配置的触控板设备,适用于多种设计变化和要求。这些传感器具有多点触控的高性能(线性度、精确度和低噪声)触控板输出、集成按键选项和片上手势识别引擎。它们具有优异的灵敏度、信噪比和自动电极调谐功能。
- ams OSRAM Mira050 NIR增强型全局快门图像传感器是一款紧凑型5MP近红外增强型全局快门图像传感器,专为2D和3D消费和工业机器视觉应用开发。该传感器的像素尺寸小至 2.79µm,采用先进的 BSI 技术实现高灵敏度。Mira050具有MIPI CSI-2接口,可轻松与众多处理器和FPGA接口。
- Murata Electronics SCH16T-K10 6-DOF传感器是高性能三轴陀螺仪和三轴加速度计的组合。在应用中,陀螺仪的测量范围为±2000°/s至±1000°/s,而加速度计的测量范围为±160m/s2至±15m/s2。角速率和加速度传感器元件基于3D-MEMS技术,信号处理由单个混合信号ASIC完成。
如需进一步了解,请访问https://resources.mouser.com/sensor/。如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。