贸泽开售Silicon Labs系列2无线SoC提供未来物联网所需的无线连接

新产品公告

联系我们


202322 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Silicon Labs BG24和MG24系列2无线片上系统 (SoC) 器件。该系列产品是支持2.4GHz射频低功耗无线SoC,配备AI/ML硬件加速器,为使用Matter、OpenThread和Zigbee协议的网状物联网 (IoT) 无线连接提供了理想的解决方案。这些无线SoC新品支持多种智能家居、照明和楼宇自动化应用,包括网关和集线器、传感器、定位服务和预测性维护。

贸泽分销的Silicon Labs EFR32MG24无线SoC采用Arm® Cortex®-M33微控制器,运行频率达78MHz,并且提供1.5MB闪存和256KB RAM。这些SoC能效出色,并且配备AI/ML硬件加速器,可确保面向当前和未来的物联网设计都具有高可靠性。EFR32MG24 SoC还提供丰富的MCU外设,包括两个数模转换器、多达32个通用I/O引脚(带输出状态保持和异步中断功能)、两个32位定时器/计数器(带三个比较/捕获/PWM通道),以及两个32位实时计数器。EFR32MG24系列2无线SoC提供强大的性能,其工作温度范围为−40°C至+125°C。

EFR32BG24无线SoC支持低功耗蓝牙 (BLE 5.3) 和蓝牙网状网络连接,具有出色的低功耗无线性能和丰富的安全功能。凭借系统功耗低的特点,这些器件可提供4.4mA RX电流以及5mA(0dBm输出功率)/19.1mA(10dBm输出功率)/156.8mA(19.5dBm输出功率)TX电流。这些SoC的安全功能包括硬件加密加速、安全调试解锁、真随机数发生器以及采用PUF的安全密钥管理。

如需进一步了解Silicon Labs EFR32MG24无线SoC,敬请访问https://www.mouser.cn/new/silicon-labs/silicon-labs-efr32mg24/

如需进一步了解EFR32BG24无线SoC,敬请访问https://www.mouser.cn/new/silicon-labs/silabs-efr32bg24-socs/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于Silicon Labs

2026 - Silicon Labs 是低功耗无线连接领域的领先创新企业,致力于开发连接设备、改善生活的嵌入式技术。Silicon Labs将尖端技术集成到高度集成的SoC中,为设备制造商提供创建高级边缘连接应用所需的解决方案、支持和生态系统。Silicon Labs总部位于德克萨斯州奥斯汀,在16多个国家开展业务,是智能家居、工业物联网和智能城市市场创新解决方案的值得信赖的合作伙伴。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
Mouser Electronics
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539