贸泽电子为工程师提供丰富的自动驾驶汽车设计资源
2023年6月27日 – 专注于引入新品推动行业创新™的电子元器件代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出专注于自动驾驶汽车技术资源和发展的内容中心,帮助工程师随时掌握汽车设计的潮流趋势。随着硬件和系统的日益复杂,这些车辆需要可靠的连接解决方案来提供流畅的用户体验。无论是在道路上还是在虚拟网络层面,驾驶员安全都需要周全的考虑,因此汽车设计师获取值得信赖的资源和定制组件就变得愈发重要。
贸泽资源丰富的内容中心能为各种汽车设计提供技术资源,如LiDAR设计和ADAS电源。设计工程师们可以访问贸泽提供的相关文章、视频和博客,找到并采用高品质组件的解决方案。
贸泽提供超级丰富的半导体和电子元器件选择,包括以下适合自动驾驶汽车应用的解决方案:
- u-blox SAM-M10Q标准精密GNSS天线模块,是一种小尺寸的高性能模块,具有简单接口,可以轻松集成到用户设计中。对于电池供电设备,其低功耗能提供更大的电源自主性。该器件具有出色的抗带外干扰能力,可抵抗手机等引起的干扰。SAM-M10Q还能检测干扰和欺骗行为,并报告给主机,让系统能够对此类事件做出反应。
- ams OSRAM SPL SxL90A LiDAR QFN封装SMT激光器,能让自动驾驶汽车通过红外激光雷达 (LiDAR) 组件“看”得更远,运行更高效。这些器件的特点是热阻低,能缓解大电流带来的升温,专门面向工业自动化、3D传感等应用领域。
- STMicroelectronics SPC58 N系列高性能MCU,搭载三个能够准确进行实时处理的内核,专为高速应用而设计。这些MCU满足最高的ASIL-D安全等级,适合各种汽车应用,如动力传动系、混合动力电动车和ADAS。这些器件支持高工作温度,并借助不同的通信接口扩充了连接能力。
- Taoglas Raptor III MA1280 7合1公共安全天线,安装在小巧、坚固的IP67防护级别外壳中。该天线适用于所有汽车和商业卡车运输应用,还可以调整以在不同的频率使用。它具有一根多频段GNSS(GPS/GLONASS/北斗/伽利略)、两根5G/4G蜂窝MIMO、两根双频段Wi-Fi®、有源AM/FM和LMR(700MHz至900MHz)天线各一根。
有关自动驾驶汽车的新型解决方案,请访问https://resources.mouser.com/autonomous。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。