贸泽电子与STMicroelectronics推出全新电子书探索无线连接新动向

即时发布

联系我们


2024628 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与STMicroelectronics合作推出全新电子书,深入介绍无线连接技术。

当今的无线技术需要支持大量新兴和现有的物联网 (IoT) 和工业物联网 (IIoT) 设备、网关与传感器,因而不仅要具有高可靠性,还要与众多无线协议兼容。随着网联汽车、医疗和可穿戴设备以及无线充电等领域的技术日趋成熟,这样的需求有增无减。在《Beyond the Wires: Exploring Bluetooth and LoRaWAN Connectivity》(拥抱无线:探索蓝牙和LoRaWAN连接)一书中,STMicroelectronics的专家讨论了低功耗蓝牙和LoRaWAN无线标准的演变以及它们的优势。

本书提供了许多使用案例,涵盖从远程传感器网络到智慧城市和智能家居、从农业到公共娱乐的方方面面。此外,书中还讨论了安全性、专用网络、长距离通信等方面的特殊要求。本书还重点介绍了STMicroelectronics的相关产品,包括该公司著名的射频片上系统 (SoC) 解决方案、模块和开发工具。

STM32WBA5多协议无线电微控制器 (MCU) 采用高性能Arm® Cortex®-M33内核,并通过了低功耗蓝牙5.4协议、Zigbee® R23和OpenThread® 1.3的认证。STM32WBA5提供超低功耗平台,可使用先前产品的数字/模拟外设,适用于从工业到智能家居和消费市场等多种应用。

STM32WLE5无线远距离微控制器嵌入了功能强大的超低功耗LPWAN无线电解决方案,包括LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK。这款MCU的Arm内核实现了完整的DSP指令集和独立的内存保护单元 (MPU),从而提升了应用的安全性。

NUCLEO-WBA55CG Nucleo-64板可简化使用STM32WBA5无线微控制器的应用原型设计过程。该产品支持连接Arduino Uno V3,具备ST morpho接头,可利用各种专用扩展板轻松扩展功能。

STEVAL-ASTRA1B评估板具有LoRa、蓝牙LE和NFC,配备GNSS定位模块和MEMS传感器(包含温度和压力传感器、加速度计和陀螺仪),是一款资产追踪和监控的完整概念验证方案。

STEVAL-PROTEUS1评估板具有蓝牙LE、MEMS传感器和安全元件,它所针对的是具有基于状态的维护功能和预测性维护功能的工业4.0应用,包括通过AI功能实现异常检测的应用。

STM32WBA55G-DK1探索套件是STM32WBA55CGU7 MCU的完整演示和开发平台,该MCU可借助低功耗通信、蓝牙SIG等时信道(与低功耗蓝牙音频的音频功能相关)、Matter边界路由器和Zigbee等功能,实现丰富多样的应用。

如需进一步了解STMicroelectronics,请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/stmicroelectronics/。如需阅读本电子书,请访问https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/st-beyond-the-wires-bluetooth-lorawan-connectivity/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539