贸泽电子开售STMicroelectronics配备FPU的STM32H5 Arm Cortex-M33 32位MCU

新产品公告

联系我们


20231031 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货STMicroelectronicsg的STM32H5 MCU。STM32H5是首个可访问片上系统 (SoC) 安全服务的MCU系列,适用于工业自动化医疗、智慧城市、智能家居、个人电子产品和通信领域的新一代智能互联设备。

 贸泽电子供应的STMicroelectronics STM32H5是搭载Arm® Cortex®-M33 32位RISC内核的高性能微控制器 (MCU),包含浮点运算单元 (FPU),工作频率高达250 MHz,兼具高性能、安全性和高能效,是在MCU上开发中档应用的理想之选。STM32H5系列旨在让“边缘”设备更加智能,并加强物联网资产对各种攻击的防御能力。Cortex-M33内核将Arm TrustZone®架构与STM32Trust TEE Security Manager相结合,提供一系列安全功能,包括通过行业标准应用编程接口 (API) 访问的片上系统 (SoC) 安全服务。这些安全功能提供根据已知最佳实践开发的安全服务,让开发人员无需自己编写安全代码,在提供有效保护的同时简化了应用开发。

STM32H5 MCU利用ST先进的40nm CMOS工艺技术和改进的片上电源转换电路,提高了能效,打破了开发人员认为性能提升必然带来功耗增加的看法。有了这些MCU,在环境温度高达125°C的恶劣环境中使用250 MHz器件时,功耗不再是限制因素。此外,STM32H5 MCU符合安全完整性等级 (SIL) 标准,适用于对SIL有硬性要求的产品,原生硬件功能符合各种工业和医疗应用的需求。

STM32H5 MCU嵌入式高速存储器(128 KB双内存条闪存和32 KB SRAM)具有丰富的闪存和SRAM保护机制。增强型I/O和外设通过HASH硬件加速器和真正的随机数发生器加强了安全性。该系列MCU采用从25引脚到64引脚的五种封装,需要1.71V至3.6V电源,工作温度范围为-40至+85°C/105°C,低功耗下可达125°C(+130 °C 结温)。

有关详细信息,请访问https://www.mouser.cn/new/stmicroelectronics/stm-stm32h5-mcus/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics是一家全球领先的独立半导体公司,专注于在微电子应用领域中开发和交付半导体解决方案。STMicroelectronics将硅和系统专业知识、制造能力、知识产权 (IP) 产品组合和战略合作伙伴地位进行无与伦比的组合,在片上系统 (SoC) 技术方面占据着重要地位,其产品在实现当今融合趋势方面发挥着重要作用。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539