贸泽电子开售适用于IoT应用的TE Connectivity/Laird 5G Phantom无需接地平面天线

新产品公告

联系我们


2023620专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售TE Connectivity/Laird External Antennas5G Phantom无需接地平面天线。此系列天线为工程师提供多功能的全球性蜂窝天线选项,适用于物联网 (IoT)、货运和交通运输环境以及公共安全等应用。

贸泽电子供应的TE Connectivity (TE)/Laird External Antennas 5G Phantom无需接地平面天线覆盖617 MHz至7125 MHz或698 MHz至7125 MHz频段,不需要固定的接地平面,对要求600 MHz较低频段的区域也是如此。这些天线提供全球范围的蜂窝网络覆盖,可直接安装的螺纹螺柱质量上乘,并集成了N形母头连接器,可实现防篡改安装。

5G Phantom无需接地平面天线采用直接同轴连接,可提供一致的性能,即便在更高的频率下,也能避免其他安装方法可能带来的性能损耗。指向接近地平线上方的接收点所带来的最小增益纹波和不同方位的均匀辐射可减少信号丢失的可能性,同时提供一致性和最小的偏移增益。5G Phantom系列提供高效率等级,最高4200 MHz时超过95%,增益高达8.0-dBi。这些坚固型天线还具有防篡改特性、极其耐用的IP67级外壳和UL 94阻燃等级,是恶劣环境下的理想选择。

要进一步了解5G Phantom无需接地平面天线,请访问

https://www.mouser.cn/new/te-connectivity/te-laird-5g-phantom-independent-antennas/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于TE Connectivity / Laird External Antennas

2026 - 2021年10月,TE Connectivity收购了Laird Connectivity的外部天线产品组合。

Laird External Antennas 拥有专门的工程和开发团队,具有70多年的天线设计、制造和定制经验。因此,Laird能够帮助客户应对复杂的物联网和无线连接挑战。我们的产品深受世界各地客户的信赖,广泛的天线频率和款式可为最苛刻的要求提供解决方案。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539