让解决方案尺寸锐减50%的Analog Devices Power by Linear 72V LTC7821混合式降压型控制器在贸泽开售
2018年6月27日 - 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser
Electronics) 即日起开始分销Analog
Devices的Power by Linear™ LTC7821 混合式降压型同步控制器。LTC7821把开关电容电路与一个同步降压型控制器相结合,可使DC/DC转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减50%之多。
贸泽电子备货的Analog Devices LTC7821降压型转换器可在10V至72V的宽输入电压范围下运行,输出电压介于0.9V至33.5V。在典型的48 V至12 V/20 A应用中,LTC7821在500kHz开关频率下的效率可达97%,此频率比传统降压解决方案高出三倍。
由于器件具有更高的开关频率,因此可使用更小容量的电感,瞬态响应更快,解决方案尺寸也更小,另外软开关前端也有助于降低EMI和MOSFET应力。LTC7821控制器具备多种保护功能,可在启动时对电容进行预平衡,从而消除传统开关电容电路中经常出现的浪涌电流。此控制器的传感电阻提供了过电流保护,也会监控系统电压、电流和温度故障。
LTC7821控制器采用专属架构,结合软开关电荷泵拓扑与同步降压转换器,与传统开关架构相比,电磁干扰 (EMI) 性能和效率都更为出色。LTC7821控制器可在10V至72V的输入电压范围下运行,产生0.9V至33.5V的输出电压,精度达±1%。
LTC7821配有强大的1
Ω N沟道MOSFET栅极驱动器,最大限度提高效率的同时,可以并行驱动多个MOSFET以实现更高功率的应用。此外,该器件采用电流模式控制架构,因此可将多个LTC7821以并行、多相配置模式运行,从而凭借出色的均流控制支持高功率应用。LTC7821降压型控制器适用于数据通信和电信领域的新一代非隔离式中间总线应用,以及高电流分布式供电系统和新兴的48V汽车系统。
欲知更多信息,敬请访问www.mouser.com/adi-ltc7821-hybrid-controllers。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过700家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的23个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球220个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Analog Devices Inc.
Analog Devices是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识所处的世界。更多详情,请浏览ADI官网 http://www.analog.com。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - Analog Devices, Inc.致力于在现代数字经济中发挥重要作用,凭借种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、射频 (RF)、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成富有行动意义的见解。ADI服务于全球12.5万客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于美国马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问https://www.analog.com/cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。