贸泽推出Analog Devices Power by Linear LTM4700 µModule稳压器
2019年9月19日 - 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。
贸泽电子供应的Analog Devices LTM4700 µModule稳压器为双通道50 A或单通道100A降压型DC/DC 稳压器解决方案,包含快速模拟控制回路、精密混合信号电路、功率MOSFET、电感器和支持元件。此模块采用创新型散热器封装技术,几乎不需要增加系统尺寸和散热成本就可以提高服务器的密度以及数据中心的吞吐量和计算能力。
这款15 × 22 mm的器件集成了模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和EEPROM,并具有通过PMBus协议远程配置和遥测监控电源管理参数的能力。该器件的输入电压范围4.5 V至16 V,数字支持的输出电压范围0.5 V至1.8 V。
µModule的架构允许系统设计师结合最多八个器件,提供最高800 A的负载电流以满足FPGA、ASIC、GPU和微控制器等数据中心处理器的更高功率需求。此款稳压器的应用包括云计算、高速计算和光纤网络系统、通信基础设施和PCIe板,以及医疗、工业和测试与测量设备。
贸泽还库存有LTM4700演示板,板载最多四个LTM4700稳压器,提供高达400 A的输出电流。此演示板可按默认设置加电,并根据设定的电阻器发电,无需任何串行总线通信,可以轻松评估LTM4700 µModule器件。
有关详情,敬请访问www.mouser.cn/adi-ltm4700-regulators。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - Analog Devices, Inc.致力于在现代数字经济中发挥重要作用,凭借种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、射频 (RF)、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成富有行动意义的见解。ADI服务于全球12.5万客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于美国马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问https://www.analog.com/cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。