贸泽开售面向AI、VR和游戏的强大UDOO BOLT创客板

新产品公告

联系我们


贸泽开售面向AI、VR和游戏的强大UDOO BOLT创客板

2019年11月15日 - 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货UDOO备受期待的BOLT创客板。UDOO BOLT将强大的处理和图片功能与机器智能和Arduino兼容性相结合,为游戏、虚拟现实 (VR)、媒体中心、机器人和人工智能 (AI) 等各种应用提供一个强大的开发平台。

贸泽电子供应的UDOO BOLT是一种便携式开源开发板,集成了AMD Ryzen™ Embedded V1000片上系统 (SoC) 和双核或四核CPU,以及一个AMD Radeon™ Vega移动GPU架构。BOLT创客板提供高达3.6 GHz的时钟速度,并采用AMD SenseMI Technology技术实现了智能化性能管理,运行速度非常快,足以支持AI、VR和高端游戏。此外,该板还可以驱动4个4K分辨率的屏幕,并支持HDR成像。该板的功率仅12-25W,并支持为PC开发的任何软件和操作系统,包括Windows和x64 Linux发行版。

UDOO BOLT提供丰富的外设和I/O,包括千兆以太网、外部Wi-Fi和蓝牙®、USB Type-C、HDMI、UART、I2C、SPI、三个Seeed Studio Grove接口以及Arduino兼容接头。该板还配有32 GB的嵌入式MultiMediaCard (eMMC) 存储器和M.2插槽,PCI-Express 4通道用于NVMe和SSD SATA模块。

有关详情,敬请访问www.mouser.cn/udoo-bolt-board

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于UDOO

2026 - UDOO是由满怀热情的创客、充满创意的学生以及设计师所组成的一个社区,他们具备互动式设计、嵌入式电子产品、传感器网络及认知科学方面的专业知识。UDOO还推出许多产品系列,通过简单易用的开源工具和最先进的支持技术,将好玩有趣的物理计算方法与大众分享。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
贸泽电子Kevin Hess
高级营销副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Daphne Tien
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体问询事宜,请联系:
贸泽电子Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539