NXP Semiconductors LPC55S6x Arm® Cortex®-M33微控制器

NXP Semiconductors LPC55S6x Arm® Cortex®-M33微控制器 (MCU) 采用Arm双核和Arm TrustZone® 技术,适用于工业、楼宇自动化、物联网 (IoT) 边缘计算、诊断设备和消费电子应用。这些器件基于Armv8-M架构,采用低功耗40nm嵌入式闪存工艺,具有先进的安全特性。

LPC55S6x微控制器具有一套独特的安全模块,可为嵌入式系统提供层保护,同时保护最终产品在整个生命周期内免受未知或意外的威胁。这些块包括基于可信根和配置的SRAM PUF、来自加密图像的实时执行、可信软件的全系统硬件隔离的Arm TrustZone技术以及调试身份验证功能。

NXP LPC55S6x微控制器采用集成电源管理单元降低功耗,可在96MHz内核时钟频率下实现高达32µA/MHz的效率。这些器件具有专用的DSP硬件加速器,可利用Armv8-M架构中提供的协处理器扩展功能,并在保持完整的生态系统和工具链兼容性的同时扩展CPU的处理能力。这些微控制器采用自主可编程逻辑单元 (PLU) 来卸载和执行用户定义的任务,从而提供增强型实时并行。

LPC55S6x微控制器采用HLQFP-100、VFBGA-98和HTQFP-64封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。

特性

  • Arm Cortex-M33内核
    • Arm Cortex-M33处理器,运行频率高达150MHz
    • TrustZone、浮点单元 (FPU) 和内存保护单元 (MPU)
    • Arm Cortex-M33内置可嵌套向量中断控制器 (NVIC)
    • 非屏蔽中断 (NMI) 输入,多种中断源可供选择
  • 协处理器
    • Arm Cortex-M33协处理器
      • 运行频率高达100MHz
      • 这个处理器的配置不包括MPU、FPU、DSP、ETM和TrustZone
      • 系统节拍定时器
    • CASPER加密协处理器,提供对非对称加密算法的硬件加速
    • 用于(定点和浮点)DSP功能的PowerQuad硬件加速器
  • 片上存储器
    • 高达640KB的片上闪存程序存储器,带闪存加速器和256字节页擦写功能
    • 总SRAM高达320KB,其中系统总线上有288KB,内核总线上有32KB
  • 安全特性
    • 支持Arm TrustZone
    • PRINCE模块对写入到片上闪存的数据进行实时加密,在读取加密闪存数据时进行解密,以保护资产
    • AES-256加密/解密引擎
    • 安全散列算法 (SHA2) 模块支持通过专用DMA控制器进行安全引导
    • 通过专用SRAM上的芯片指纹,提供物理不可克隆功能 (PUF) PUF可以生成、存储和重建从64到4096位长度不等的密钥。包括用于密钥提取的硬件
    • 随机数发生器 (RNG)
    • 唯一的128位设备识别序列号 (UUID)
    • 安全GPIO
  • 串行接口
    • Flexcomm接口最多包含9个串行外设。每个Flexcomm接口可通过软件选择作为USART、SPI、I2C和I2S接口
    • I2C总线接口支持快速模式和快速模式+,数据传输率高达1Mbit/s,具有多种地址识别和监控模式
    • 带有片上PHY和专用DMA控制器的USB 2.0全速主机/设备控制器,可在设备模式下支持无晶振操作
    • USB 2.0高速主机/设备控制器,带片上高速PHY
  • 数字外设
    • 具有23个通道和最多22个可编程触发器的DMA0控制器,能够访问所有存储器和具有DMA功能的外设。
    • 具有10个通道和最多16个可编程触发器的DMA1控制器,能够访问所有存储器和具有DMA功能的外设
    • 安全数字输入输出(SD/MMC和SDIO)卡接口,支持DMA。SDIO最多支持两个卡。支持的卡类型为MMC、SDIO和CE-ATA。支持SD2.0和SR25
    • CRC引擎模块可使用支持DMA的3个标准多项式中的一个计算所提供数据的CRC。
    • 多达64个通用输入/输出 (GPIO) 引脚。
    • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问。DMA支持GPIO端口。
    • 最多可以选择8个GPIO作为引脚中断 (PINT),由上升沿、下降沿或两种输入沿触发。
    • 两组GPIO中断 (GINT) 支持基于输入状态逻辑 (AND/OR) 组合的中断。
    • I/O引脚配置,支持多达16个函数选项。
    • 可编程逻辑单元 (PLU) 用于创建小型组合和/或顺序逻辑网络,包括状态机
  • 模拟外设
    • 16位ADC,具有5个差分通道对(或10个单端通道)以及多个内部和外部触发器输入,采样速率高达1.0M采样/秒。该ADC支持两个独立的转换序列
    • 与ADC连接的集成式温度传感器
    • 具有五个输入引脚和外部或内部基准电压的比较器
  • 定时器
    • 5个32位标准通用异步定时器/计数器,支持多达4个捕获输入和4个比较输出。可选择特定的定时器事件生成DMA请求
    • 一个SCTimer/PWM,具有8个输入和10个输出函数(包括捕获和匹配)。输入和输出可引至或引自外部引脚,内部引至或引自所选外设。在内部,SCTimer/PWM支持16个匹配/捕获、16个事件和32个状态
    • 32位实时时钟 (RTC),以1秒分辨率在始终开启的电源域内运行。RTC中的定时器可用于唤醒所有低功耗模式(包括深度节电模式),具有1ms分辨率
    • 多通道多速率24位定时器 (MRT),用于在多达4种可编程固定速率下重复生成中断
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT),使用1MHz的FRO作为时钟源
    • 微节拍定时器,通过看门狗振荡器运行,可用于将器件从睡眠和深度睡眠模式中唤醒
    • 42位自由运行的OS定时器作为系统的连续时基,适用于任何低功耗模式。
  • 时钟生成
    • 内部自运行振荡器 (FRO)。该振荡器提供可选的96MHz输出,以及可用作系统时钟的12MHz输出(从所选的较高频率中分频)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1%精度
    • 32kHz内部自由运行振荡器 (FRO)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1%精度
    • 内部低功耗振荡器 (FRO 1MHz)
    • 在1MHz至25MHz频率范围内工作的晶体振荡器。高达25MHz的外部时钟输入(旁路模式)时钟频率选项
    • 工作频率为32.768kHz的晶体振荡器
    • PLL0和PLL1可让CPU以允许的最高速率运行,无需高频外部时钟
    • 带分频器的时钟输出功能,用于监测内部时钟
    • 用于测量片上或片外时钟信号频率的频率测量单元
  • 节电模式
    • 最大限度降低功耗的集成式电源管理单元 (PMU)
    • 低功耗模式:保留RAM的睡眠、深度睡眠,保留RAM和CPU0的掉电模式及深度掉电模式
    • 可配置从外设中断唤醒
    • 微节拍定时器通过看门狗振荡器运行,实时时钟 (RTC) 通过32.678kHz时钟运行,可用于在睡眠和深度睡眠模式下唤醒系统
    • 上电复位 (POR)
    • 带独立阈值的欠压检测 (BOD),用于产生中断和强制复位
  • 其他信息
    • 由内部直流-直流转换器供电
    • 1.8V至3.6V单电源
    • 支持JTAG边界扫描
    • 工作温度范围:-40°C至+105°C
    • 采用HLQFP-100、VFBGA-98和HTQFP-64封装

应用

  • 消费电子产品
  • 诊断设备
  • 楼宇控制和自动化
  • 安全应用
  • 工业物联网
  • 机器学习

框图

框图 - NXP Semiconductors LPC55S6x Arm® Cortex®-M33微控制器
发布日期: 2019-10-31 | 更新日期: 2025-10-31