NXP Semiconductors OM13058 LPCXpresso LPC11U68开发板

NXP OM13058 LPCXpresso LPC11U6开发板旨在评估LPC11U68器件并使其尽可能简单地开始使用。LPC11U68 LPCXpresso板是用于评估LPC11E6x器件的正确开发板。LPCXpresso是支持NXP基于Arm®微控制器的低成本开发平台。该平台包括简化的基于Eclipse的IDE和低成本目标板,包含附加JTAG调试器。LPCXpresso是端到端解决方案,使嵌入式工程师能通过最初评估到最终生产的过程开发其应用。

特性

  • 内置Link2调试探头,基于NXP LPC4322 MCU
    • 与LPCXpresso IDE和使用CMSIS-DAP协议的其他工具链兼容
    • Segger J-Link固件选项(可使用LPCScrypt实用程序下载)
  • 调试连接器允许通过外部探头来调试目标MCU。
  • 可以配置作为独立探头,以便调试外部板
  • 三色LED、ISP和WAKE按钮
  • 目标复位按钮
  • 目标MCU的USB设备外设用连接器
  • 扩展
    • “标准LPCXpresso/mbed”扩展连接器(板底侧)上的MCU引脚
    • 兼容“Arduino UNO”平台的Arduino连接器(板顶侧)
  • 由多电源供电
    • Link2 USB
    • 目标USB
    • LPCXpresso/mbed排针
  • P3可测量各个目标侧电路的电流

视频

发布日期: 2019-08-02 | 更新日期: 2023-10-05