onsemi IDK包括各种不同的模块选择,用于感测、有线和无线连接以及致动。该全面软件开发框架包括一个嵌入式操作系统 (Arm® Mbed™ OS)、驱动器、硬件屏蔽API、图形用户界面 (GUI) 以及示例应用代码。对云软件的内置支持使该平台能够将数据传输到云中,用于诸如分析等增值服务。IDK的可扩展模块化架构包括各种不同的行业标准接口,如Arduino和Pmod™,支持对安森美半导体和第三方的现有和未来模块进行无缝集成。
onsemi物联网开发套件能够支持众多应用领域,包括工业自动化、智能照明、楼宇自动化、智能城市和各种医疗监测及mHealth解决方案。
特性
- 全面的传感器、连接和致动器器件产品组合
- 针对每一器件的单独API
- 适用于多种应用的复杂C代码示例
- 集成开发环境
- 系统硬件和软件设计的完整文档
- 云软件
- 随时可用,快速实现“从概念到生产”
视频
BDK-GEVK:Bluetooth®低功耗物联网开发套件
安森美半导体Bluetooth®物联网开发套件是一个全面的节点到云和模块化物联网平台,可以开发各种基于BLE的用例。这些物联网开发套件采用RSL10经Bluetooth 5认证的低功耗片上系统 (SoC),该SoC可作为开发套件的基板。这些蓝牙物联网开发套件具有经优化的功耗、即用型示例代码以及由传感器和执行器组成的模块化硬件。开发软件的CMSIS包中提供示例代码,可用于详细文档以及若干用例。这些开发套件还配备了可与执行器和传感器进行交互的移动应用。
这些蓝牙物联网开发套件可以连接到各种传感器和执行器子卡,以扩展其功能并开发各种物联网用例。对于连接到这些蓝牙物联网开发套件的大功率扩展板或子卡,需要借助适配器板为其供电。这些蓝牙物联网开发套件非常适合用于环境控制、智能家电、安全、可穿戴设备和智能照明。
BB-GEVK基板
BB-GEVK:物联网开发套件基板设计用作物联网开发套件的的中央枢纽。集成的NCS36510低功耗片上系统 (SoC) 提供了用于Wi-Fi® 连接的2.4GHz IEEE 802.15.4-2006兼容收发器、Arm® Cortex®-M3微处理器、RAM和闪存,以及多个外设控制。另外还提供一个内置的LCD字符显示模块来进行反馈。
该IDK基板通过USB连接到PC,从而对应用进行编程、调试以及为应用上电。借助物理连接器(包括PMOD和Arduino格式),基板可利用屏蔽模块实现连接、传感和致动功能。此外,IDK基板还配备了JTAG调试接口,可应对复杂的软件调试任务。
US-SIGFOX-GEVB SIGFOX扩展板
US-SIGFOX-GEVB:SIGFOX®扩展评估板用于演示AX-SFUS,这是一款超低功耗的高性能Sigfox SoC,支持物联网应用的上行链路和下行链路功能。AX-SFUS收发器的工作频率为902MHz(RCZ2,北美地区),并使用逻辑电平RS232 UART进行连接。AT命令可用于发送帧头和配置无线电参数。
POE-GEVB电源板
POE-GEVB:以太网供电扩展评估板设有NCP1083 HIPO™大功率以太网供电用电设备 (PoE-PD)。NCP1083将一个增强型PoE-PD接口(支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at (D3.0) 标准)和一个灵活、可配置的直流-直流转换器控制器相结合。NCP1083支持应用从非PoE到PoE网络的顺利过渡,还支持辅助电源(包括交流电源适配器和电池电源)供电,无需另外使用开关电源。
CAN-GEVB CAN板
CAN-GEVB:控制器局域网驱动器扩展评估板用于演示NCV7342 CAN收发器。NCV7342充当控制器区域网(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口。NCV7342收发器可为总线提供差分传输能力,并为CAN控制器提供差分接收能力。CAN-GEVB板还包括PCA9655E I/O端口扩展器IC,可通过I2C总线和SMBus提供16位通用并行输入/输出 (GPIO) 扩展功能。
SPS-READER-GEVK读卡器板
SPS-READER-GEVK:SPS读卡器评估板可搭配物联网开发套件 (IDK) 基板使用,并支持对基于无电池智能无源传感器 (SPS) 的使用案例进行快速原型开发。SPS-READER-GEVK评估板随附温湿度检测无电池标签(符合ETSI和FCC标准)。该板可借助Arduino式连接器轻松连接到IDK。SPS-READER-GEVK配有一根可拆卸的Linx ANT-868-CW-RH ¼波长鞭状天线。SPS-READER-GEVK板还包括PCA9655E I/O端口扩展器IC,可通过I2C总线和SMBus提供16位通用并行输入/输出 (GPIO) 扩展功能。
PIR-GEVB PIR板
PIR-GEVB:PIR无源红外扩展评估板基于NCS36000无源红外 (PIR) 探测器控制器。NCS36000是一款完全集成的混合信号CMOS器件,设计用于低成本无源红外控制应用。PIR-GEVB板还包括PCA9655E I/O端口扩展器IC,可通过I2CI²C总线和SMBus提供16位通用并行输入/输出 (GPIO) 扩展功能。
ALS-GEVB光传感器板
ALS-GEVB:环境光传感器扩展评估板用于演示NOA1305环境光传感器 (ALS) 的功能。NOA1305设计用于手持式应用,集成了一个16位ADC、一个两线I2C数字接口、内部时钟振荡器以及掉电模式。与该集成电路一起使用的光学滤波器可提供类似于人眼的光响应。
TS-GEVB触摸开关板
TS-GEVB:触摸开关扩展评估板基于LC717A00AR,这是一款高性能、低成本的电容数字转换器LSI,用于静电电容式触摸传感器,特别注重实用性。LC717A00AR设有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可检测各输入的状态(ON/OFF)并输出结果,因此非常适合用于各种开关应用。另外还设有PCA9655E,可通过I2C总线和SMBus提供16位通用并行输入和输出 (GPIO) 扩展功能,从而检测LC717A00AR的8输入电容数据的输出情况,并将其作为8位数据进行衡量。
D-STPR-GEVK步进板
D-STPR-GEVK:双步进电机驱动器扩展评估板用于演示AMIS-30543微步进电机驱动器。AMIS-30543非常适合用于汽车、工业、医疗和海洋环境中的通用和双极电机应用。AMIS-30543设有一个片上稳压器,可减少机电一体化步进应用所需的BOM数量。
D-LED-B-GEVK LED板
D-LED-B-GEVK:双LED镇流器扩展评估板采用NCV78763电源镇流器和双通道LED驱动器。NCV78763是一款适合用于大电流LED的单芯片驱动器。该驱动器通过两个内部独立降压开关通道输出,驱动高达60V的两串LED,提供了一套完整的解决方案。 由于具备SPI的可编程能力,单个硬件设置可支持多个系统配置,进而实现灵活的平台解决方案。
BLDC-GEVK电机驱动器套件
BLDC-GEVK:BLDC电机驱动器扩展评估套件基于LV8907无刷直流电机控制器 (BLDC)。 LV8907是一款高性能的无传感器三相BLDC,集成了栅极驱动器,可驱动外部N通道MOSFET。该器件具有各种系统保护和诊断功能,如过流、过压、短路、欠压、过热保护等等。LV8907 BLDC支持开环和闭环速度控制,设有用户可配置的启动、速度设置以及比例/积分 (PI) 控制系数,非常适合用于各种电机和负载组合。
其他资源
开发软件
更多高效物联网创新解决方案