贸泽备货Qorvo QPQ1298高性能BAW滤波器为n41子频段 5G网络基础设施提供支持
2021年6月22日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo®的QPQ1298体声波 (BAW) 滤波器。QPQ1298是一款高性能BAW 5G滤波器,设计用于基站基础设施、小型基站和中继器应用中的n41子频段上行链路和下行链路。
贸泽备货的Qorvo QPQ1298具有低插入损耗和高衰减等特性,对于在高数据容量的农村、郊区和高密度城市地区同时支持5G蜂窝频段和Wi-Fi操作至关重要。QPQ1298提供160 MHz带宽的单输入和单输出操作,频率范围从2515 MHz到2675 MHz,可解决n41在带宽和Wi-Fi抑制方面的设计难题,而无需外部匹配元件。三引脚2.00 mm × 1.60 mm × 0.73 mm SMT封装还为工程师提供了一个小尺寸解决方案,简化了组装。
贸泽同时还提供QPQ1298EVB评估板。此评估板具有一个预安装的QPQ1298滤波器和两个用于射频输入和输出的50Ω SMA连接器,并提供了应用电路示例,能够加快整合至现有设计的原型开发。
如需进一步了解QPQ1298,敬请访问https://www.mouser.cn/new/qorvo/qorvo-qpq1298-baw-filter/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。