Silicon Labs Isolated-CAN-EK评估套件

Silicon Labs Isolated-CAN-EK评估套件提供了用于创建隔离式CAN解决方案的演示和评估平台。该评估套件设计用于与支持CAN的EFM32入门套件搭配使用。Isolated-CAN-EK通过提供预先构建的功能平台简化了创建隔离式CAN解决方案的流程。Isolated-CAN-EK评估套件包括一个扩展板,该板设有1个数字隔离器、2个CAN收发器、1个便于连接的20针分支排针、诸多调试和评估用排针,以及物理CAN总线用螺钉端子。其他特性包括分线点、环回跳线、CAN终端选项、便于隔离供电的变压器,以及LED状态指示灯。扩展板在连接到EFM32入门套件从而保护元件的同时,仍支持电能和通信传输。

Silicon Lab的Simplicity Studio中包括各类软件演示。当EFM32 MCU入门套件连接到隔离式CAN扩展板时,这些软件演示可以跨越隔离栅发送信号。信号消息显示在EFM32 MCU入门套件的屏幕上。这些软件演示还展示了Silicon Lab的ISOVolt技术,借助该技术,MCU可以跨越隔离栅为元件供电。

特性

  • 1 x 4引脚数字隔离器 (Si88242ED-IS)
  • 20引脚排针,用于连接EFM32入门套件
  • 若干分线点,用于精确评估特定系统
  • 便于进行评估的环回跳线
  • 双CAN收发器
  • CAN0端口,具有高电平、低电平和接地端口
  • CAN1端口,具有高电平、低电平和接地端口
  • 用于将STK MCU与EXP分开的隔离栅
  • 便于隔离供电的变压器
  • LED状态指示灯

应用

  • 工业自动化系统
  • 医疗电子设备
  • 混合动力/电动汽车PLC、分布式控制系统
  • 隔离式开关模式电源
  • 隔离式ADC和DAC
  • 电机控制
  • 功率逆变器
  • 通信系统

套件内容

  • 扩展板
  • 快速入门指南

Isolated-CAN-EK评估套件

原理图 - Silicon Labs Isolated-CAN-EK评估套件
发布日期: 2018-05-10 | 更新日期: 2022-11-14