Texas Instruments LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发套件

Texas Instruments LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发套件是一款易用型评估模块,适用于MSPM0G3519微控制器(MCU)。 该套件集成一个板载调试探头,可用于编程、调试,并支持EnergyTrace™技术。LP-MSPM0G3519 LaunchPad™套件包含三个按钮、两个LED(一个RGB LED、一个红色LED)和80多个BoosterPack™排针引脚。 该套件由USB供电,提供一个通过USB连接至电脑的反向通道UART、一个板载XDS110调试探头,以及一个外部时钟晶振。通过在关键位置预留ADC和DAC低通滤波器占位,并利用LaunchPad背面提供的外部基准选项,可实现更优的模拟结果。 典型应用包括工厂自动化、电器、楼宇自动化、电网基础设施、车身电子与照明,以及信息娱乐系统与仪表盘。 

特性

  • 板载XDS110调试探针
  • 通过USB将后信道UART连接到PC
  • USB供电
  • 80引脚BoosterPack™插头
  • 外部时钟晶体
  • 硬件用户接口:
    • 两个按钮
    • 1个RGB LED
    • 1个红色LED

应用

  • 电网基础设施
  • 工厂自动化
  • 家用电器
  • 车身电子与照明
  • 信息娱乐系统与组合仪表
  • 楼宇自动化

套件内容

  • LP-MSPM0G3519 LaunchPad开发套件
  • USB电缆
  • 快速入门指南

硬件概览

Texas Instruments LP-MSPM0G3519 LaunchPad™开发套件
发布日期: 2025-06-30 | 更新日期: 2025-12-10