Texas Instruments MSP-FET闪存仿真工具

Texas Instruments MSP-FET闪存仿真工具是一款功能强大的仿真开发工具,通常称为调试探针。该工具可帮助用户在MSP低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。创建MCU软件通常需要将生成的二进制程序下载到MSP器件进行验证和调试。MSP-FET在主机和目标MSP之间提供调试通信通道。该工具还在计算机的USB接口和MSP UART之间提供反向通道UART连接。这就为MSP编程器提供了一种在MSP和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用BSL(引导加载程序)通过UART和I2C通信协议将程序加载到MSP目标中。

特性

  • MSP-GANG430可提供3倍于先前群组编程器版本的速度
  • 通过RS-232或USB接口,快速可靠地对闪存或基于FRAM的MSP器件进行编程
  • 若干编程模式
    • 交互模式 - 在通过MSP GANG编程器GUI连接PC的情况下进行编程
    • 通过图像编程 - 可以存储包含配置选项和代码文件的图像 这使得用户能够对MSP器件进行独立编程,无需PC
    • 通过脚本编程 - 让开发人员能够将更复杂的编程过程自动化
  • 直观的GUI,用于配置、编程和测试生产设置
  • SD卡插槽,用于存储图像
  • LCD屏幕,无需PC即可轻松编程
  • 同时支持多达8个目标
  • 支持所有当前和未来MSP430/432器件
发布日期: 2017-04-11 | 更新日期: 2024-09-04